时间:2019-07-25 来源:网络整理
瓷片电容的识别方法
瓷片电容的识别方法:电容的识别方法与电阻的识别方法基本相同,分直标法、色标法和数标法3种。电容的基本单位用法拉(F)表示,其它单位还有:毫法(mF)、微法(μF)/mju:/、纳法(nF)、皮法(pF)。其中:1法拉=1000毫法(mF),1毫法=1000微法(μF),1微法=1000纳法(nF),1纳法=1000皮法(pF)
容量大的电容其容量值在电容上直接标明,如10μF/16V
容量小的电容其容量值在电容上用字母表示或数字表示
字母表示法:1m=1000μF1P2=1.2PF1n=1000PF
数字表示法:三位数字的表示法也称电容量的数码表示法。三位数字的前两位数字为标称容量的有效数字,第三位数字表示有效数字后面零的个数,它们的单位都是pF。
如:102表示标称容量为1000pF。
221表示标称容量为220pF。
224表示标称容量为22x10(4)pF。
在这种表示法中有一个特殊情况,就是当第三位数字用“9”表示时,是用有效数字乘上10的-1次方来表示容量大小。
如:229表示标称容量为22x(10-1)pF=2.2pF。
允许误差±1%±2%±5%±10%±15%±20%
如:一瓷片电容为104J表示容量为0.1μF、误差为±5%
瓷片电容的电气符号
瓷片电容是一种用陶瓷材料作介质,在陶瓷表面涂覆一层金属薄膜,再经高温烧结后作为电极而成的电容器。通常用于高稳定振荡回路中,作为回路、旁路电容器及垫整电容器。
瓷片电容103表示什么意思
103意思是说电容为0.01uF。首先需要了解的就电容的容量标识的几种方法。就是直接标识,如其电解电容,容量47uf,电容耐压25v。其次则是使用单位nf:如涤纶电容,标称4n7,即4.7nf,转换为pf即为4700pf。还有的例如:10n,即0.01uf;33n,即0.033uf。后面的63是指电容耐压63v。
此外还有就是数学计数法。如瓷片电容,标值103,容量就是:10X1000pf=0.01uf.如果标值473,即为47X1000pf=0.047uf。(后面的4、3,都表示10的多少次方)。又如:332=33X100pf=3300pf。电容的使用,都应该在指定的耐压下工作。现在的好多质量不高的产品,就因为使用了耐压不足的电容而引起故障(常见电容爆裂)。
瓷片电容103代表的意思就是其容量大小为10X1000pf=0.01uf。其实这样的方法也就是我们常说的数字表示法,采用三位数字进行表示。而前两位是属于有效数字,后面一位则是倍率。
瓷片电容104什么意思
电容的标识方法有三种,直标法、色标法和数标法。瓷片电容104就是采用的数标法,电容的基本单位用法拉(F)表示,其它单位还有:毫法(mF)、微法(μF)/mju:/、纳法(nF)、皮法(pF)。其中:1法拉=1000毫法(mF),1毫法=1000微法(μF),1微法=1000纳法(nF),1纳法=1000皮法(pF)。容量大的电容其容量值在电容上直接标明,如10μF/16V
容量小的电容其容量值在电容上用字母表示或数字表示。字母表示法:1m=1000μF1P2=1.2PF1n=1000PF数字表示法:三位数字的表示法也称电容量的数码表示法。三位数字的前两位数字为标称容量的有效数字,第三位数字表示有效数字后面零的个数,它们的单位都是pF。
瓷片是材质,104是三位数表示法,前两位表示有效数字,末一位表示其后,0的个数。104就是100000pF。就是100000微微法。等于0.1微法。一般用于高频或者低频中的旁路电容。
104瓷片电容的作用
瓷片电容是电容的一个分类,电容器由于材质,工艺,和使用的不同,分为容量可调堦的可变电容器,和容量固定的固定电容器。固定电容器又有电解电容器,涤纶电容器,云母电容器,瓷片电容器,钽电容器,油浸电容器等很多。瓷片电容器,就是以瓷介质为主要材质制作的电容器。
MLCC(1类)—微型化,高频化,超低损耗,低ESR,高稳定,高耐压,高绝缘,高可靠,无极性,低容值,低成本,耐高温,主要应用于高频电路中。MLCC(2类)—微型化,高比容,中高压,无极性,高可靠,耐高温,低ESR,低成本。主要应用于中,低频电路中作隔直,耦合,旁路和滤波等电容器使用。
瓷片电容的作用:具有小的正电容温度系数的电容器,用于高稳定振荡回路中,作为回路电容器及垫整电容器。低频瓷介电容器限于在工作频率较低的回路中作旁路或隔直流用,或对稳定性和损耗要求不高的场合〈包括高频在内〉。这种电容器不宜使用在脉冲电路中,因为它们易于被脉冲电压击穿。在大功率、高压领域使用的高压陶瓷电容器,要求具有小型、高耐压和频率特性好等特点。高压陶瓷电容器已成为大功率高压电子产品不可缺少的元件之一。高压陶瓷电容器的用途主要分为送电、配电系统的电力设备和处理脉冲能量的设备。
云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!
(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)