新闻详情

光敏二极管特点用途

时间:2019-07-30 来源:网络整理

光敏二极管的特点

光敏二极管的特点是具有将光信号转换为电95-21信号的功能,并且其光电流,的大小与光照强度成正比,光照越强光电流。越大,如图1-81所示。

光敏二极管通常工作在反向电压状态,如图1-82所示。无光照时,光敏二极管VDL截止,反向电流I=O,负载电阻尺。上的输出电压U=0。有光照时,VDL的反向电流,明显增大并随光照强度的变化而变化,这时输出电压U。也较大并随光照强度的变化而变化,从而实现了光电转换。

光敏二极管主要特性参数

①反向工作电压VRM:是指光敏二极管在无光照的条件下,反向漏电流不大于0.1μA时所能承受的反向电压值。

②暗电流ID:是指光敏二极管在无光照及反向工作电压条件下的漏电流。暗电流越小,光敏二极管的性能越稳定,检测弱光的能力越强。

③光电流IL:是指光敏二极管在受到一定光照时,在反向工作电压下产生的电流。其测量的一般条件是:2856K钨丝光源,照度为10001x。

④光电灵敏度Sn:它是反映光敏二极管对光敏感程度的一个参数,用在每微瓦的入射光能量下所产生的光电流来表示,单位为μA/μW。

⑤响应时间Tζ:光敏二极管将光信号转化为电信号所需要的时间。响应时司越短,说明光敏二极管的工作频率越高。

⑥正向压降VF:是指光敏二极管中通过一定的正向电流时,它两端产生的压降。

⑦结电容Cj:指光敏二极管PN结的电容。Cj是影响光电响应速度的主要因索。结面积越小,结电容Cj也就越小,则工作频率越高。

光敏二极管用途

光敏二极管,又叫光电二极管(英语:photodiode )是一种能够将光根据使用方式,转换成电流或者电压信号的光探测器。

PN结型光电二极管与其他类型的光探测器一样,在诸如光敏电阻、感光耦合元件以及光电倍增管等设备中有着广泛应用。它们能够根据所受光的照度来输出相应的模拟电信号(例如测量仪器)或者在数字电路的不同状态间切换(例如控制开关、数字信号处理)。

光电二极管在消费电子产品,例如CD播放器、烟雾探测器以及控制电视机、空调的红外线遥控设备中也有应用。对于许多应用产品来说,可以使用光电二极管或者其他光导材料。它们都可以被用于测量光,常常工作在照相机的测光器、路灯亮度自动调节等。

所有类型的光传感器都可以用来检测突发的光照,或者探测同一电路系统内部的发光。光电二极管常常和发光器件(通常是发光二极管)被合并在一起组成一个模块,这个模块常被称为光电耦合元件。如果这样就能通过分析接收到光照的情况来分析外部机械元件的运动情况(例如光斩波器)。光电二极管另外一个作用就是在模拟电路以及数字电路之间充当中介,这样两段电路就可以通过光信号耦合起来,这可以提高电路的安全性。

在科学研究和工业中,光电二极管常常被用来精确测量光强,因为它比其他光导材料具有更良好的线性。

在医疗应用设备中,光电二极管也有着广泛的应用,例如X射线计算机断层成像以及脉搏探测器。

PIN结型光电二极管一般不用来测量很低的光强。如果弱光情况下需要高灵敏度探测器,雪崩光电二极管、感光耦合元件或者光电倍增管就能发挥作用,例如天文学、光谱学、夜视设备、激光测距仪等应用产品。

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

不同意
同意并继续