新闻详情

按钮开关怎么接线

时间:2020-01-02 来源:网络整理

按钮开关是一种按下即动作,释放即复位的用来接通和分断小电流电路的电器。一般用于交直流电压440V以下,电流小于5A的控制电路中,一般不直接操纵主电路,也可以用于互联电路中。

在实际的使用中,为了防止误操作,通常在按钮上做出不同的标记或涂以不同的颜色加以区分,其颜色有红、黄、蓝、白、黑、绿等。一般红色表示“停止”或“危险”情况下的操作;绿色表示“启动”或“接通”。急停按钮必须用红色蘑菇头按钮。按钮必须有金属的防护挡圈,且挡圈要高于按钮帽防止意外触动按钮而产生误动作。安装按钮的按钮板和按钮盒的材料必须是金属的并与机械的总接地母线相连。

四脚按键开关跟我们平时用的轻触开关、六脚开关是一个类型的东西,四脚按键开关不能够自锁,但是,每当按下去一次,信号就发生一次跳变。未按下时只有两组引脚连接,按下之后,四个引脚连接在一起。

四脚按键开关接线

四脚按键开关跟我们平时用的轻触开关、六脚开关是一个类型的东西,四脚按键开关不能够自锁,但是,每当按下去一次,信号就发生一次跳变。未按下时只有两组引脚连接,按下之后,四个引脚连接在一起。

底部可以表示为:

为保证准确,建议在使用前用万用表的“二极管、电阻、蜂鸣档”测量各个引脚的导通性。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

不同意
同意并继续