时间:2020-04-15 来源:网络整理
电压转换器,它是变压器当中的一个类别,也就是我们常常说到的家用变压器,说明其适用于家庭当中。也会被称之为电源转换器或是交流转换器。其作用是为了实现家用电器220V和110V电压之间的转换,分220V转110V家用变压器(国外电器在国内用,可接通100V-120V电器)和110V转220V家用变压器(国内电器在国外用,可接通220V-240V电器)两种。
对于家用变压器接入电器使用方式,就以220V转110V家用变压器来说,变压器220V输入端接入市电,国外电器110V输入端插入变压器的输出端插座。而110V转220V家用变压器则是110V接入市电,国外电器220V输入端插入变压器的输出端插座。家用变压器的输出端插座是万能型插座,可接通不同形状的插头。
由于世界各国及地区的电力环境不同,民用电压也存在差异,各国电器的电压适用范围也不同。常见的有220V 电压和110V电压两种。而220V转110V电压转换器是针对国外电器拿回国内使用的,转换器接输入220V市电的是带有国标电源插头线的,那个是可以直接接到国内家用市电上的。打开开关,而输出端为通用万能插座,电器直接接上插座上就可以使用了。随着世界科技的进步,民间交流越来越频繁,交流转换器便成为人们的必备用品,给人们的工作生活带来极大的便利。
当然,在使用电压转换器的时候,也有三点注意事项:
1、在使用之前,需要确认电压转换器的容量足够,建议选用电压转换器的功率要比电器的额定功率高10%,一来保证转换器能正常带动电器,二则能延长转换器的使用寿命。
2、必须保证转换器输出电压符合电器所需要的电压范围 (220V转110V电压转换器可接通100V-120V电器,110V转220V电压转换器可接通220V-240V电器)。
3、在刚使用的时候后,需要先通电15分钟预热再接电器;另外日常使用时好不要长时间运行,不使用时转换器的电源需断开。
云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。
(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)