新闻详情

石墨烯电池性价比高吗,电子元件交易网帮你分析!

时间:2023-12-29 来源:网络整理

因为石墨烯电池和铅酸电池都是以铅酸为原料,因此价格相对更高些的石墨烯电池一直被质疑。不少打算批量定制石墨烯电池的用户都会考虑其性价比如何,接下来就对照着铅酸电池来说说石墨烯电池的性价比高吗,并且参考电子元件交易网来帮助用户选择。

 

电子元件交易网电池管理芯片 


 

 

石墨烯电池寿命长

 

当我们对比石墨烯电池和铅酸电池后,会发现石墨烯电池的寿命更长,同时二者在温度范围以及充电次数方面也不同。石墨烯电池的充电放电温度范围要大于铅酸电池,这也是为何冬季低温时石墨烯电池的续航会更加稳定,还有在寿命方面石墨烯电池可以充电放电2000次的情况下,铅酸电池大概可以充、放电800次,并且因为技术原因石墨烯电池一个小时就能充满80%。

 

根据预算和品牌选择

 

在清楚石墨烯电池的优势后,我们想要判断其性价比如何,还要参考石墨烯电池的价格。我们对照铅酸电池价格可以知道同等配置下铅酸电池的价格为900元,而石墨烯电池的价格大概在1200元,而考虑到其寿命和续航等优势,对于打算长久使用的电动车等设备而言,还是选石墨烯电池性价比高。

 

根据应用场景选择

 

选择电池不可忽视其本身应用到场景,像经常使用的电动车往往选择石墨烯电池更合适,价格没有高太多却可以大幅度的提高使用体验,但是对于本身造价成本低的设备而言,那么就要考虑到其日常使用频率等因素。

 


(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

不同意
同意并继续