新闻详情

电脑主板USB芯片常见故障,中国芯片网教你识别!

时间:2024-01-24 来源:网络整理

很多用户在使用电脑时都会遇到USB失效的情况,除了因为硬件问题之外,很多情况下故障原因在于USB芯片。当我们了解USB芯片的常见故障后,就可以利用中国芯片网选择实际使用体验好的芯片产品,同时这类行业平台也有更多货源可供选择,接下来说说这个话题。

 

中国芯片网USB接口芯片 

 

 

稳压器故障导致稳压值偏移

 

当我们打算采购主板USB芯片时,应该多在中国芯片网上参考下攻略,了解下USB芯片的常见故障。当USB芯片出现故障且表现为电压表读数不正常时,则可能是因为稳压器故障导致稳压值出现了偏移,或者是电压微调电位器出现了位移,确认后可更换稳压器。

 

碳刷故障和稳压器接触面小

 

长期使用的电脑出现USB芯片故障时,则要查看碳刷是否存在异常。当碳刷出现严重磨损或者碳刷和稳压线圈的接触面以及接触压力明显降低后,就会出现故障,解决方法在于更换碳刷或者使用细锉刀打磨稳压线圈和碳刷,让其接触面积和压力回到正常范围内。

 

无法正确输入三相或者缺相

 

当使用USB芯片时遇到控制线路不工作,那么可能是三相缺相。想正确输入三相需要使用三相四线或五线制,出现故障可以直接更换三相线路或者调整电压以尝试修复,当控制电路出现了保护状态则可能是因为电压异常导致,对此可以尝试调整电压。

 

以上介绍的就是使用USB芯片时可能遇到的问题,同时不同型号参数和品牌的芯片使用口碑和特点不同,所以购买前建议在中国芯片网上多了解具体芯片的攻略,确保根据我们的应用设备和日常使用环境等来配置更合适的USB芯片,确保日常使用体验好的同时合理降低USB芯片的故障率。


 (免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!) 

不同意
同意并继续