新闻详情

SD卡和emmc存储区别,电子元件采购网来盘点!

时间:2024-03-22 来源:网络整理

很多经常要批量购买存储设备的用户会关注emmc存储,同时也会留意到常见的SDK,这两种存储设备因为外观相似而被很多人关注,但是也有很多人不清楚他们的区别。其实SD卡和emmc并不同,接下来分享下电子元件采购网上关于这两种小型的存储设备有哪些区别。

电子元件采购网 


应用场景存在差异

虽然单看SD卡和emmc存储外观相似,但是实际上应用完全不同,其中emmc采用BGA封装,而SD卡则是胶合板封装。存储表现方面emmc更加稳定,因此常常会嵌入设中使用,经久耐用,而对比之下SD卡就在生活中比较常见,往往是电子设备的辅助存储,即插即用居多。

参数和传输速度不同

其实SD卡和emmc的接口标准就不同,其中出现较早的emmc是借鉴的UFS标准,而SD卡则标准SD和SD高容量以及SD拓展容量三种标准。在速度方面二者也有差异,其中emmc基本稳定在400MB每秒,而SD卡就要看类型速度从每秒12.5MB到624MB不等。

场景中使用优势不同

如果把emmc和SD卡放在实际应用中二者各有所长,其中emmc支持不同文件系统,像FAT32和NTFS等都可以使用emmc,所以这种存储设备可以智能约束电源功耗,进而延长续航,SD卡的优势在于兼容性,基本上很多设备上都会配置SD卡作为辅助存储,并且要清楚SD卡本身分类多,可以满足的场景就更丰富。

以上盘点的就是emmc和SD卡的区别,我们在购买这类存储设备时可以在电子元件采购网寻找货源,这样我们既可以快速找到需要的货源,同时还可以借助平台的比价功能来快速比价,进而选择价格更优的产品,同时还可以通过在线客服来咨询下相关产品和服务,进而提高采购体验。

 


(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!) 

不同意
同意并继续