时间:2024-04-17 来源:网络整理
很多用户在挑选显示器时会混淆LED显示器和LCD显示器,虽然两种显示器同为液晶显示技术,但是具体应用时还是存在区别的。为了提高显示器的选择效率,我们可以在ic电子交易网这样的行业网站上进行挑选,接下来对比下LED和LCD显示器的区别。
显示效果存在不同
虽然同样属于液晶显示器,但是LED显示器和LCD显示器的显示效果不同,LED显示器整体来说清晰度更高而且色彩鲜艳画面逼真,对比之下LCD显示器在色彩的饱和度以及清晰度上就要逊色于LED显示器。之所以出现这种区别是因为led显示器是通过LED二极管作为光源的,而LCD显示器的光源是冷阴极荧光灯,所以造成了显示效果的不同。
耗能和尺寸厚度不同
当我们将参数相似的LED显示器和LCD显示器放在一起时,还会发现二者的尺寸厚度不同,同样是LED显示器具有更多优势。LED显示器因为构造简单,所以支持更大的显示尺寸同时也因为构造简单其厚度可以做的更薄,对比之下LCD显示器如果做成大尺寸显示器成本过高而且厚度也无法达到LED显示器的水平,还有在功耗上LED显示器的功耗更低。
可视角度和寿命不同
在LED显示器和LCD显示器的比较中,LED显示器的另外优势就是可视角度广。既然LED显示器在很多方面都优于LCD显示器为何还没有被淘汰,这是因为LCD显示器的寿命更长且更为稳定,像早起的智能手机都是采用的LCD显示器,在手机等小型设备上LED屏幕的优势不明显,但是LCD屏幕寿命长且耐用的优势更为明显。
当我们在ic电子交易网了解到LED显示器和LCD显示器的区别后,就可以根据自己的需求进行采购,同时还可以利用平台货源丰富以及比价功能来优化采购订单,提高屏幕采购性价比。