新闻详情

哪些因素决定电池充电安全性,电子元件交易网分享充电器拆解图!

时间:2024-04-17 来源:网络整理

在充电时电池充电器的设计构造直接影响其安全性,像很多劣质的电池充电器就是凭借一个限流电阻来为电池充电,这样会出现只要不人为拔掉电源就会一直充电的情况,具有很大的安全隐患。为了让大家直观的了解决定电池充电器安全性的因素,电子元件交易网分享下充电器的拆解信息,帮助用户采购电池充电器。

 

【规则:备注内容只针对图片,不放在站内文章中】(备注ALT标签:电子元件交易网电池充电器

参数配置会明确充电用途

 

当我们拿到一个电池充电器时,先不要急于拆解,而是要注意充电器上的铭牌信息。比如3.7V锂电池充电器中3.7V指的是这个充电器是给3.7伏的电池充电的,而我们留意看下面还有一个输出电压DC4.2,这里指的是电池充满后电压变成了4.2V,后面的乘以2标识指的是同时给两节电池充电。

 

拆解后重点关注芯片型号

 

拆解充电器时先把铭牌取下来再拧下螺丝,这样就可以看到电路板,对于PCB电路板我们先关注芯片。像我们拆解的充电器采用的是TB10S芯片配合整流桥构造,控制器则是AC-DC控制器,还有则是配置了一枚电池充电管理芯片,这个小芯片是用来控制LED指示灯和充电电流的,这类双芯片设计可以确保电池充满后会自动断电,因此是非常安全的充电器。

 

简单充电器会配置电容和滤波器

 

有的电池充电器相对简单,因此拆解后看不到芯片,对此不代表其不安全。我们可以留意构造简单的充电器PCB板上的电容和滤波器,还有就是关注其充电对象,有的电池本身支持充满断电,这也是要考虑到的。

以上介绍了电池充电器拆解情况,我们还可以在电子元件交易网上找到更多关于充电器的信息,多做功课就可以挑选合适的充电器,同时确保充电安全且可以尽量长的延长充电电池本身的寿命。

 


(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

不同意
同意并继续