新闻详情

微芯推出针对MCU和DSC的低成本开发工具Microstick+Ⅱ

时间:2011-12-06 来源:电子工程专辑

的整合单片机、模拟器件和闪存专利解决方案的供应商——Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)宣布,推出支持3.3V 16位和32位PIC单片机(MCU)及28引脚SPDIP封装16位dsPIC 数字信号控制器(DSC)的成本低开发工具。灵活的Microstick Ⅱ工具具备设计人员利用这些MCU和DSC进行设计所需的全部功能,包括一个集成的调试器和编程器、用户LED、复位按钮,以及便于器件更换的DUT插座。采用USB供电的开发工具可以独立使用,或插入一个原型板实现极其灵活的开发,MPLAB集成开发环境(IDE)也支持该工具。这款开发工具便于评估和开发Microchip广泛的16位和32位产品,使开发人员能够为其应用找到的MCU或DSC。

Microchip高性能单片机部副总裁Sumit Mitra表示:“凭借这个工具,客户能够更容易、更低成本地着手16位和32位PIC MCU及16位DSC的开发。此外,他们也可以轻松地将Microstick II插入标准原型板进行扩展和进一步开发。”

Microstick II工具(部件编号DM330013-2)附带USB电缆、两个供原型板使用的1x14排针、MCU样片和DSC样片。现在即可通过//www.microchip.com/get/6THR订购。

 

不同意
同意并继续