详情页
首页>资料大全>技术专题
TI推出支持ANT+与蓝牙连接的双模单芯片CC2567
电子工程专辑    发表于   2012-07-05
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出首款无线单芯片解决方案 CC2567 ,其不但支持超低功耗 ANT+ 设备之间的直接短距离通信,而且还支持 PC、智能电话以及平板电脑等依靠 蓝牙 (Bluetooth) 技术的常用移动设备。作为业界首款双模式器件, CC2567 所需的电路板面积比采用两款单模式解决方案(一个ANT+,一个蓝牙)的设计少 80%,并可通过具有内建相容性的共享天线实现同步工作,与单模式 ANT+ 解决方案相比,其无线传输覆盖范围可扩大 1 倍。

CC2567 器件将作为 ANT+ 蓝牙健康与健身聚合器套件的一部分提供。作为可同时为传感器应用与移动手持外设提供 ANT 解决方案的供应商,TI 日前还宣布推出了二级评估套件 CC257x ANT 网络处理器套件,进一步壮大了 TI ANT 解决方案产品阵营。敬请通过以下链接订购上述开发套件:

· ANT+ 蓝牙健康与健身聚合器套件://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/cc2567-pan1327.html;

· CC257x ANT 网络处理器套件:www.ti.com/ant。

TI 负责无线连接解决方案的市场营销总监 Eran Sandhaus 指出:“TI 在充分利用通过开发 TI 无线整合芯片与低功耗 RF 产品系列获得的 TI 短距离无线专业技术方面具有独特的优势。因此,我们推出了单芯片双模式解决方案 CC2567 器件,成为首家将 ANT+与蓝牙设备无线连接的供应商。无论我们的客户是通过构建 ANT+ 传感器,还是通过聚合器将传感器连接至智能电话与 PC 设备,我们都可提供满足其需求的理想解决方案。”(拓展阅读: Digikey代购 )

ANT+ 互操作技术迄今已形成一定规模,安装用户群超过 1100 万部设备,广泛用于心率、体重、速度与距离数据等不同应用的监控。此外,消费者希望与终端设备上重要数据进行互动,进而开发和监控健康及健身方案。目前市场上具有蓝牙功能的终端设备近 30 亿部,包括 PC、平板电脑与智能电话等,与蓝牙设备的直接通信是一种的无线通信渠道。

ANT Wireless 总监 Rod Morris指出:“TI 的解决方案可提供两大领域技术的组合,一是支持高速无线传输,二是支持 ULP 无线传感器数据采集。这可为消费者提供一个无所不在的解决方案,从而帮助他们便捷地将健康与健身融入日常生活之中。”

客户在其设备中整合 TI CC2567 解决方案,可使监控产品支持 ANT+,或使终端产品支持蓝牙功能,从而终充分发挥连接技术的市场推广优势,创建真正无线缆的无线终端用户体验。这样,消费者便可实时与其重要数据进行低成本通信。

ANT+ 蓝牙健康与健身聚合器套件

TI CC2567 蓝牙 2.1 + EDR 与 ANT+ 双模式收发器通过松下公司设计的、支持更高输出功率功能的高集成二类 HCI 模块 CC2567-PAN1327 提供。该模块包含在 TI ANT+ 蓝牙健康与健身聚合器套件中,这是首款支持 ANT 至蓝牙连接开发的完整解决方案。该开发套件包含:

· 1 个 ANT UIF 电路板 — 用于传感器仿真的 USB 记忆棒;

· 1 个用于传感器仿真并基于 TI CC2571 的 C7 ANT 模块;

· 1 个用于外插聚合器的 PAN131xETU;

· 1 个用于外插聚合器的 MSP430 试验板,包含 MSP430BT5190 器件与 6 引脚跳线;

· 1 个可通过蓝牙连接至 PC 的 eZ430 USB 记忆棒。

CC257x 单模式 ANT 网络处理器与评估套件

TI CC257x ANT 是一款完美整合了 2.4 GHz CC257x 网络处理器与 MSP430 微处理器的双芯片传感器解决方案。CC257x 网络处理器是专门针对 ANT 传感器应用的 2.4 GHz 器件。CC257x 评估套件 (ANTC7EK1) 可提供快速深入了解 CC257x、并采用其进行开发所需的全部要素,包括集成型 ANT-FS 特性。该评估套件包含:

· 4 个 CC257x 模块(基于 CC2571 的制造型模块,具有集成型 F 天线);

· 2 个电池电路板,可通过一颗纽扣电池为模块供电,具有一个可连接外部微处理器的分组排针 (breakout header);

· 2 个 EEPROM 电路板,可帮助用户测试和评估 CC257x 的嵌入式 ANT-FS 特性;

· 2 个 USB 用户接口 (UIF) 记忆棒,支持 CC257x 模块与 PC 的连接。

· 2 个纽扣电池。

价格与供货情况

ANT+ 蓝牙健康与健身聚合器套件现已开始提供,可立即通过 Digi-Key 公司进行订购。

基于 TI CC2567 器件的 PAN1327 模块现已开始提供,可立即通过 Panasonic 预定。更多详情:www.panasonic.com/ti。

CC257x 评估套件 (ANTC7EK1) 现已开始提供,可访问 www.ti.com/ant 订购,或通过以下网站申请:ti_orders@thisisant.com。

标签: 电路板 Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

相关阅读

·   光纤衰减器和光纤适配器一样吗,ic... 2024-04-29

·   陶瓷放电管有哪些作用,中国电子元... 2024-04-29

·   如何降低开关电路中可控硅的故障率... 2024-04-29

·   光电晶体管和光电二极管怎么选,购... 2024-04-26

·   如何确认射频巴伦类型,电子元器件... 2024-04-26

不同意
同意并继续