详情页
首页>资料大全>企业资讯
电池系统起火原因分析
网络整理    发表于   2020-05-12

我近也在整理由内而外起火的原因分析,这里主要是考虑一层层原因往前去推,然后考虑将以前和未来的事故都放进去进行匹配,再根据各个车型的实际设计推测未来出事故的PPM。 下文把所有厂家的名字都去掉了,探讨这个话题并不针对任何企业,不做评判。

这是从假定单个出问题=》扩展到全局的实验维度

我们说明下,因为整个分析,只是为了匹配电池系统着火这个极端事件产生的,我们就区隔出由机械滥用的内容,电池系统的设计基础是着眼于放在一个车辆比较安全的位置,防止在车辆使用过程中出现问题,整个机械设计这块固然是目前大量做针刺、挤压等实验安全性的内容,但实际上由机械滥用引起的问题反而成为大家容易解决的问题。

以Tesla为例:

T3:在美国田纳西州士麦那起火燃烧,这辆电动车冲向掉落路面的拖车挂钩,底盘碰撞后发生火灾。

T2:驾驶者在转弯时撞上、并穿过了了一座水泥墙,终撞在一棵树上停了下来,起火。

T1:在西雅图车主称撞上了路中的金属残片,因此他离开了高速公路。车子失效后,他又闻到了燃烧的味道,车辆此时着火燃烧。

这种机械上的设计也显得简单,在结构外围和底盖考虑更多的防护,即可取得立竿见影的效果:the struck objects penetrated the aluminum pan at the forward area of the battery, damaging the lithium ion cells of the HVB

备注:我们把本年发生的事情,把厂家去掉,可以再思考下,车起火是电池还是电池之外?

很大一部分是电池之外的负载

线缆过热=》外围部分被点燃的事更多些

这里我们可以分基本的三层,着火的本质原因

1)电池内的未按照设计意图的热能释放+内外燃烧物

2)电池内的可燃气体释放+燃点

3)电池内的可燃液体释放+燃点:此处主要包括电解液泄漏和冷却液泄漏两部分。

我们可以对电池系统的热能释放来考虑下:

1.1 电池包或电池单体过充

过充一般而言确实是热能释放比较普遍的原因,电池包级热失控事件,可以往下细分为多电池(模组、单体过充)=》电池过充和电解液蒸发=》热事件

SOC计算错误引起的过充

高SOC状态下,未按照保护而进行的能量回收引起的

充电控制程序卡住引起的过充

1.2 短路过流的人热能释放

电池包/ 高压电路故障导致短路=》热量

这里主要是由电池包内部短路和外部短路,引起导体&连接器过热、单体过热引发随后的热事件。进一步细分也可以分解成模组的短路引发的部件过热。

模组一级的短路

电池组内一级短路

外围腐蚀性/导电液体进入引起的短路

1.3 高连接阻抗的发热

电池包/ 高压电路的故障,导致充放电回路中出现高阻值的位置,电流在这一高阻点的温度上升,可能导致了相邻材料的着火和后续的热量传播

干路连接点接触不良、腐蚀引起发热

电池的内阻提升和内部出现过热

1.4 单体排气产生可燃性气体,随后的热源(电弧,单体热失控)导致电池系统的多余热能

备注:在这个里头,单体单点故障热失控界定实验,可以考虑单个单体扩展到整体方面的,在既定的条件下,将实现每个电池包备案交底,有些参考作用,但实验的条件与故障的发生不大可能完全吻合。

第二部分 案例回顾

实际上,起火的事,都是交织在一起的,部分和第三部分往往结合很深:

2.1 漏液加短路

案例1: A车起火

现象1:电池箱内电池单体出现两包以上漏液

现象2:电池单体和电池箱铝壳之间的绝缘受损

运行振动=》电池箱内出现局部电池间歇性短路=》绝缘损毁点通过电池箱及支架的接地构成强电压的短路回路=》热能释放,电解液+电池本体的发热=》引发

火势扩大,点燃内饰

案例2:B车起火

现象1:车辆发生猛烈碰撞后,电池结构受损,冷却管破裂引发冷却液泄漏

现象2:冷却液浸没BMU电路后引发缓慢的化学作用

采样点浸没后,板级没有彻底防水设计导致缓慢加热触发冷却液燃点=》停车场放置了几周后起火

小结:

1)起火是个很极端的事情,但是曝光度很高,大家反应都是电池系统的事情,从各种分析来看,从电池系统着火起来的事,必定有故障发生,而且有热量集聚引燃。

2)如果把更多公开的信息汇总在一起,再拆解对比,完善系统分析过程还是可以达成一些共识避免很多未来的着火的事故。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

标签: 电池

相关阅读

·   锂电池起火的原因有哪些... 2020-05-20

·   直流稳压电源使用攻略 2020-05-18

·   单晶硅与多晶硅电池衰减特性... 2020-05-15

·   确保锂电池容量和寿命的注意事项... 2020-05-15

·   开关电源的种类与应用方向... 2020-05-15

不同意
同意并继续