详情页
首页>资料大全>服务公告
【云汉芯城流动直播间】雷卯电子专场
云汉芯城    发表于   2021-01-20
云汉流动直播
第8站:雷卯电子专场


物联网产品EMC与电路保护

什么是物联网?


物联网指的是全球数十亿的物理设备都连接到了互联网上,都可以进行数据的收集与共享。物联网的终极目标,就是让万物都成为网络的一部分。



物联网需要灵敏的 各类传感器收集信息,感知信号,传输到主控单元,再将数据加工处理,通过无线或有线传输至云平台,组成万物互联。

目前大量运用的智能城市,智能电网,车联网,语音摄像头,智能手表等,都属于物联网的应用。


image.png

物联网产品静电浪涌发生的危害

我们每人都受到过静电的打扰,比如穿衣服,开车门等,静电对于电路的危害,轻则影响电路正常工作,重则直接烧毁电子元件,物联网产品发展朝着精细化发展,所用的各类传感单元随时受到外界静电或浪涌的威胁,我们所用的电子产品为啥能正常工作?

那是因为在电子产品可靠性设计时,从电磁兼容的角度设计了防静电保护电路,确保静电在发生时能保护后端的传感芯片或IC。

ESD产生原理和防护

任何2种不同材质接触都会产生静电,人在地毯上走会有25KV的静电产生,这些都是不可避免的。

1、方法之一是在整机和系统中的关键部位,采用电压瞬变和浪涌的防护器件,使电压瞬变和浪涌通过防护器件旁路到子系统地和大地,从而让进入整机和系统中的瞬变电压和浪涌幅度大大降低。


2、第二种防护方法是对重要和昂贵的整机和系统采用几个电压瞬变和浪涌防护器件的组合形式以构成多级防护电路 。

image.png

物联网产品静电和浪涌的特点

一. 物联网产品静电适用标准

1. 芯片级:HBM、MM、CDM

2. 系统级:IEC61000-4-2、ISO10605

测试要求8KV接触

image.png

普通物联网,接触放电:8KV,空气放电:15KV。

二. 物联网浪涌适用标准

image.png

IEC61000-4-5对应GB17626.5。

想知道更多关于EMC产品及电路保护的知识?

请关注云汉芯城流动直播间,走进雷卯电子EMC实验室。

直播时间:2021年1月26日 下午13:30


本次直播联合正点原子——原子哥平台共同直播。原子哥平台,聚拢电子技术领域知名讲师,结合理论和实践,由浅入深进行讲解演示,让你快速上手新技术,积累实战经验,提升职场竞争力。

正点LOGO.png

【本次直播主题】

电磁兼容测试项目和标准

物联网产品和静电浪涌

EMC PCB设计技巧

典型物联网接口设计方案


【直播福利】

直播预约好礼:电子工程师专用PCB尺

直播间福利1:直播间3000元现金红包(含助力榜红包)

直播间福利2:直播中问答奖品:雷卯电子笔记本+笔套件

直播间福利3:免费抽奖奖品:正点原子STM32F103开发板、金升阳时尚背包、雷卯电子百问百答书籍、PCB鼠标垫、PCB尺、30元新人券。

直播间福利4:1元购买雷卯电子直播同款二极管ESD产品样品



标签: 云汉芯城 看点直播 雷卯电子

相关阅读

·   用户服务协议更新公告 2025-04-03

·   【榜单名单公示】云汉芯城3月TOP50... 2024-03-11

·   【榜单名单公布】云汉芯城11月“双... 2023-11-14

·   隐私政策更新、基本业务功能个人信... 2023-07-18

·   【获奖名单公布】4月“芯生热榜”... 2023-04-28

不同意
同意并继续