详情页
首页>资料大全>技术专题
MCU市场生变:进为可攻 退因难守 (1)
21IC    发表于   2013-05-09

MCU 市场波澜再起。国内闪存供应商兆易创新近日发布基于 ARM CortexTM-M3 内核GD32F103系列32位通用MCU产品。与此同时,富士通子公司富士通半导体宣布退出MCU业务,作价约1.1亿美元以及6500万美元库存卖给另一闪存芯片供应商Spansion(飞索)。一进一退之间的MCU市场变化都指向两个“超现实”问题:一是闪存厂商进入MCU市场有何优势?二是国内厂商在32位MCU市场到底有多大腾挪空间?

进为可攻

嵌入式闪存已成为MCU市场中为重要的一种差异化产品,闪存厂商从配角变成主角,将对MCU市场产生影响。

闪存厂商成为这些事件的“胜者”,一则表明嵌入式闪存已成为MCU市场中为重要的一种差异化产品,闪存厂商从配角变成主角,将对MCU市场产生影响。二则MCU也可成为存储器的控制单元,这对任何存储介质都很重要,后续对存储器控制器市场亦难以排除“蝴蝶效应”。

研究机构IHS iSuppli表示,中国MCU市场预期在2015年将达47亿美元。尽管8位MCU依然占据市场份额,但32位MCU也增长迅速,2011年~2016年年复合增长率将为9.4%。MCU供应商是百花齐放,欧、美、日系厂商表现出众,占据高技术含量、高附加值市场,主流厂商涵盖瑞萨、飞思卡尔、德州仪器(TI)、ST、NXP、ADI等;而中国台湾厂商如合泰、义隆、新唐、联咏等也在厚积薄发,从消费电子开始向高附加值领域攻城拔寨;中国大陆厂商在消费类和家电等低附加值领域也有所作为,此次兆易创新杀入,能否再添“重彩”?

我们看到,兆易创新携GD32F103系列进军MCU市场,做了周全准备:主频为108MHz的GD32F103产品线提供从16KB到128KB的Flash容量,并有多种封装选择,系列产品在软件和引脚封装方面全兼容。它集成丰富的外设,拥有USB2.0全速、CAN、LIN、LCD等通用接口并可连接NOR-Flash,SRAM等外部存储器,还配备有2个采样率为1MSPS多达16通道的12位高速ADC、3个USART、2个SPI等。可提供三种省电模式,同主频下的工作电流比市场同类产品降低20%~30%。值得一提的是,由于拥有高速的CPU内核和GigaDevice gFlash专利技术,实现了内核对Flash访问的零等待。据测试,其代码执行效率比市场同类产品提高30%~40%。

“GD32系列MCU进一步扩大了我们基于先进存储技术的平台优势,主要面向工业和消费类嵌入式应用。”GigaDevice MCU事业部总经理邓禹表示,“未来还将推出容量更大、集成更多全新外设的系列产品,进一步拓展GD32的应用领域和优势。”

苏州万龙电气集团股份有限公司总工程师唐晓泉表示,这一系列芯片在封装上和ST的主流芯片STM32F10X兼容,速度是STM32F10X的1.5倍,从技术上来说应该和ST、NXP等厂商的MCU产品差别不大。由于ARM本身开发工具是通用的,不存在开发工具问题。“如果GD32F103的质量没有问题,价格又比ST产品低,加上一个合适的商业模式,GD32F103将成为中国大陆MCU的一个突破点。”唐晓泉表示。

在通用MCU市场,国外厂商已经耕耘许多年,它们把持平台、工具和有影响力的应用领域,兆易创新要做的功课还有很多。中国软件行业协会嵌入式系统分会副秘书长何小庆指出,兆易创新需要让用户了解自己、让自己学习这个市场、终让市场接受自己的时间。

退因难守

富士通半导体错过了ARM M系列发展的时机,随着MCU市场竞争不断加剧,此次“罢手”情非得已。

而此次飞索收购富士通半导体MCU业务,让人难免唏嘘。富士通半导体旗下MCU产品线众多,主要定位于汽车和工业应用,也有一批忠实的用户。唐晓泉分析其剥离MCU业务时指出,这十多年它和其他MCU厂家一样,先是用自己的32位核,后来自己的32位核与ARM7的核同时存在,后来在以ST为代表的采用ARM M3的MCU起来之后也推出了基于ARM M3的产品,并保持了自己的独特技术特点,但它错过了ARM M系列发展的时机,市场早已被ST和NXP等占领。由于其在富士通体系中的份额不大,贡献率不高,随着MCU市场竞争不断加剧,富士通认为已难以继续独自维持需求剧烈变动且设备投资成本昂贵的MCU业务,此次“罢手”情非得已。

标签: MCU ARM CortexTM-M3 Digkey搜索 Mouser搜索 Digkey型号搜索 Mouser型号搜索 电子元器件

相关阅读

·   光纤衰减器和光纤适配器一样吗,ic... 2024-04-29

·   陶瓷放电管有哪些作用,中国电子元... 2024-04-29

·   如何降低开关电路中可控硅的故障率... 2024-04-29

·   光电晶体管和光电二极管怎么选,购... 2024-04-26

·   如何确认射频巴伦类型,电子元器件... 2024-04-26

不同意
同意并继续