详情页
首页>资料大全>技术专题
VDC:物联网将改写嵌入式系统开发趋势
互联网    发表于   2013-05-10

 根据Venture Development公司(VDC)的一项研究,在未来的几年内,物联网(Internet of things)将颠覆嵌入式系统开发厂商现有的业务模式,并将进一步推动采用更安全的新技术。

VDC在日前于《DESIGN West 》的一场小组讨论上发布其研究报告指出,当今正开发的嵌入式计划中,半数都利用了机器对机器(M2M)连接,预计在未来三年内还将增加到69%。VDC副总裁Chris Rommel表示,随着更多嵌入式系统连接到网路与智慧型手机,「75%以上的OEM认为,目前的业务模式将因为物联网的影响,而在未来三年内逐渐转型。」

安全性是令人担心的问题。超过70%的受访OEM表示已经感受到安全漏洞了,而针对这样的问题,他们较喜欢使用更多的加密技术与认证。

ARM业务开发经理Ian Ferguson指出,物联网应用将分三个阶段出现。首先他们初将于内部封闭的系统中,接着将会开放至消费用户,后则将在各种装置与服务供应商之间建立起互通作业性。

Ferguson表示,无线厂商「正在寻找如何将装置连接到新服务的方式,因此Sprint和DoCoMo将会是你的新客户,他们可能会找到能更快实现这一点的方法。」他并提醒工程师们,预期医疗与健身设备将是发展初期的市场。"

瑞萨电子行销副总裁Peter Carbone表示,晶片业已经实现了这种转型了。他将2013年称为40nm微控制器元件。

「1Mb将是小的快闪记忆体模组,而带四核心的处理器将轻易达到200MHz,」Carbone说,「现正开发中的28nm MCU至少将包含2至4Mb快闪记忆体,而多核心也将成为公认标准。」

他补充说,晶片供应商并已在MCU模组中嵌入加密、身份验证以及和安全密钥维护等功能。

分析软体则是下一个关键部份,Motomic Software公司副总裁Roger Edgar表示。Motomic Software公司致力于为IoT系统开发专用式码。

「你可能更清楚浏览你公司网站的访客,却未好好瞭解在你M2M 系统中的客户,」Edgar说,「你手中握有一大堆资料却未能善加利用。」

以下页面选录VDC的部份调查结果。的选择可在以下。

使用率高且持续成长

重要性与影响

安全性是首要考量

标签: E络盟采购 E络盟代购 芯片代购网 IC代购网 电子芯片采购

相关阅读

·   光纤衰减器和光纤适配器一样吗,ic... 2024-04-29

·   陶瓷放电管有哪些作用,中国电子元... 2024-04-29

·   如何降低开关电路中可控硅的故障率... 2024-04-29

·   光电晶体管和光电二极管怎么选,购... 2024-04-26

·   如何确认射频巴伦类型,电子元器件... 2024-04-26

不同意
同意并继续