随着在中国移动的LTE TDD网络上实现了一个端到端的连接,中兴通讯公司完成了被认为是全球首个基于TDD技术的VoLTE语音电话。
LightReading报道称,这对4G LTE TDD技术发展来说是个虽小但却很重要的里程碑。目前,LTE TDD技术仅在全球少量但却相当重要的一些市场进行了部署,这些市场包括中国、印度和美国。
VoLTE不仅是LTE网络上承载语音通话有效的方式,并且还为运营商们带来了通过提供分层服务质量(QoS)战胜OTT竞争对手的机会。
这也是一个明显的迹象,表明中国移动是为数不多热衷于利用VoLTE提供的效率及客户体验改善的4G运营商之一。并且这也是常有的情况,亚洲/太平洋地区的运营商在这方面正一路:韩国主要移动运营商SK电讯、LG U+都已从2012年开始提供商用VoLTE服务。(详见:SK电讯与LG Uplus今日推出VoLTE服务)
据悉,中国移动广东公司在广州进行的VoLTE演示,采用了中兴通讯的TD-LTE无线网络以及核心网IMS平台,终端则基于Marvell芯片的5模13频TD-LTE智能手机。
中兴通讯TDD产品市场总监Isaac Liang表示,中兴通讯计划采用高通(Qualcomm)、英特尔(Intel)和博通(Broadcom)的芯片进行进一步的试验,并将在2013年下半年推出其首款商用VoLTE终端。
中兴通讯尚未决定采用哪家芯片平台。尽管它与Marvell合作进行了试验,但Liang表示其已经确定的芯片合作伙伴是高通。
Marvell移动业务接团产品营销总监Lu Chang表示,VoLTE的“所有组件已经准备就绪”。“只剩下运营商们决定何时开始部署。”他认为VoLTE对运营商的吸引力在于降低网络运营成本。
“什么是运营商不愿意做而他们现在正在做的,那就是管理三张网络,加上WiFi网络的话那就是四张网络。”他表示。通过VoLTE,他们可以迁移到一张新的网络,并逐渐淘汰旧网络。
对那些尚未部署VoLTE的4G运营商来说,为4G用户提供语音服务的可替代方式是CSFB和双待机终端方案。
在CSFB方案中,语音呼叫默认回落到GSM或3G网络上,但是这要求在传统网络上安装新的接口。Liang表示,中国移动对这项投资进行了研究,发现这将过于昂贵。双待机要求终端同时支持传统网络和4G服务,并同时消耗两张网络的资源。
此外,VoLTE的呼叫建立时间仅为2秒钟,而2G和3G则需要8-10秒钟,VoLTE还支持用户们在进行语音通话的同时打开视频或其他应用程序。
VoLTE还允许运营商能够提供3-5个不同级别的语音服务质量,包括高清语音,从而使运营商在与OTT服务提供商的竞赛中拥有一个潜在的强大工具。
Liang表示,虽然仍处于初期阶段,但中兴通讯现在已与运营商们在讨论“这类问题”。