详情页
首页>资料大全>技术专题
未来云技术的发展趋势以及NVR产业应用
中关村在线    发表于   2013-06-24

    经过过去几年的发展,nvr的应用面逐渐扩大,越来越多的领域开始安装nvr系统以加强其视频监控网络化进程。nvr初期主要以企业、工厂、教育等领域应用为主,这些领域的监控点大多分散而且难以实现大量的布线工程,因此更倾向于应用网络视频监控与nvr系统。而目前,nvr系统在平安城市、公安、金融、建筑小区、交通、医疗等几个主要行业的应用也逐渐“结出了果实”,网络视频监控的发展带动了nvr系统在上述领域的部署。 

    霍尼韦尔的nvr产品主要作为中小型的中心存储设备和分布式存储设备使用,是构建高效益纯ip数字平台的理想选择,或满足现有模拟系统升级到ip视频监控系统要求。霍尼韦尔的nvr可与智能ip安防平台无缝集成,包括霍尼韦尔数字安防集成平台hus,便于管理员对录像、实时浏览、录像回放、配置、云台控制、视频切换等功能进行统一有效管理。目前此类设备在众多项目中得到应用和推广,例如写字楼、酒店、医院、学校、工厂、商场等。嵌入式nvr作为分布式存储设备的应用案例也屡见不鲜,在四川省石油公司高清化改造项目中,为200多个加油站点的视频监控集中管理提供性价比的高可靠方案。

    新技术和新需求对nvr的影响

    鉴于国内视频监控市场仍以模拟系统为主导,其市场需求在一定的时期内十分明显;通过在各种市场领域的验证,nvr已经充分体现出其在网络化视频监控中的优异性,其将逐渐成为未来视频监控市场存储与管理方面一颗闪耀的“新星”。nvr高清化趋势逐渐成为行业主流。

    基于网络建设及质量的提升,nvr产品也将走向更为广阔的市场应用。比如nvr的推广与网络运营商的业务组合已经逐渐开始显现“威力”,借助网络运营商在家庭、企业等用户方面拥有的深厚资源,这些领域的网络化发展极大地推动了nvr的发展。除了在市场应用面逐渐扩大,nvr系统应用从小型系统向大型系统的转变也十分值得注意。

    从传统模数结合的方式可以看出,其系统架构受矩阵架构的限制已经十分明显。传统模数结合的方式下,扩容已经到了一个瓶颈,同时规模的扩大对可管理性的要求也越来越高,而目前平安城市工程作为对海量视频监控存储要求的领域,在该方面的需求高涨,因此,恰恰能解决上述问题的nvr解决方案成为目前新兴平安工程的方案。

    nvr未来发展趋势——云技术概念

    1.开放性、兼容性更全面

    得益于网络监控的标准化的进程,如今的nvr、网络摄像机以及应用系统之间具备了相同的语言,不再是一个一个的图像孤岛,而是具备了产业合作分工的态势。尽管业内主流厂商产品线均比较全面,但在标准化方面大家都显得比较开放。目前onvif,psia以及国内的gb28181是其中的典型,可以说标准化是网络监控得以进一步普及的保证。

    2.存储可靠性及经济性要求

    nvr的存储特性介于dvr和专业网络存储设备之间,兼具了两者的优势。比如继承了dvr的应用便捷简单,又具备了专业存储的可靠性。支持普通的硬盘,降低了使用的成本,并支持简单有效的应用模式可以大幅的延长硬盘的使用寿命。一般可选支持各种raid等级,提供高可靠的存储方案,让重要的录像资料不会因为硬盘的损坏而丢失。  

    3.灵活组网,易于扩展

    nvr借助于网络的,可以构建更为灵活的系统,可以超越传统逐层逐级部署的模式,减少中间环节,监控业务的图像源和使用者之间快速直达,没有中间转换环节,应用更加高效,资源投入也更加经济。比如,基于nvr构建的网络监控系统,部署电视墙,只需电视墙解码设备连入网络,所需的图像资源----无论实时图像还是录像回放,只要经过授权,可以点到点的直接调阅,不需要矩阵等中间环节,在构建大型应用系统时更能体现这方面的优势。

    4.与智能化功能的融合提升防御等级

    nvr可借助于智能技术让应用更加高效,如下:

    智能搜索

    让曾经耗时繁琐的查阅录像变得无比的轻松,让感兴趣的事件瞬间呈现眼前,而不用关心无关时间段的录像。

    智能视频质量检测

    nvr可定期检测所连接摄像机的图像状况,如镜头遮挡、聚焦模糊等状况,可以及时的发现并通知用户

    实时报警智能功能

    nvr和网络摄像机的组合可以实现的实时报警的智能功能,警戒区、物品保护、人群聚集和斗殴检测等

    商业场合实用的功能

    nvr还可以实现一些商业场合实用的功能,如人数统计、行走轨迹绘制、人面识别等。深度的数据挖掘,让视频变得会讲话。

    5.与业务管理系统的融合

    nvr在企业的应用中扮演越来越重要的作用,从基本的安防监控设备开始承载更多的应用,成为企业可视化管理的重要工具,比如对生产线的现场管理,供应链管理,出入库和物流管理等应用场景中,其带来真实图像记录和信息的整合是其他管理工具是不能比拟的。尤其是在有连锁分支机构的企业,nvr被部署在各个分支结构处,与总部进行着信息的协同,虽隔千里犹如眼前,随时可以进行现场管理。

    6.与移动网络的融合

    nvr可以通过无线接入网络摄像机,经由手机或平板电脑观看实时视频,甚至也可以让手机充当网络摄像机,灵活的实现有趣的应用。nvr具备智能带宽适配设计,可根据网络状况自动协同调整视频流的比特率,无论是2g或是3g,再或是wifi,均能尽力提供足够清晰和流畅的视频。一些设计精良的nvr也应运而生,通过无线源源不断传输着高清的视频,还可以以车为中心部署热点,给附近作业的移动系统提供录像和管理等后端服务,给传统的车载系统带来不一样的应用模式。

    7.提供云存储服务业务

    云计算的概念在安防监控领域还没有普及推广,但从实际效果看现行的网络监控系统实际上就是一个云系统,只是规模小了点,隶属于私有云范畴。nvr可以作为这片云中的基础粒子,也是一个分管区域的核心,向上层系统提供资源的同时也享受着其带来的服务。当前云存储在监控系统中应用并不现实,但智能却是云技术在监控中落地一个重要的着陆点。nvr可以向上层云端输送智能分析的结果,让云端轻松获得精准有效地信息,另一方面,云端可以提供全局的智能服务,实现信息的融汇互通也可以实现计算资源共享。

 

标签: ICkey芯片代购网 ICkey芯片交易网 小批量现货代购 大联大采购 大联大代购

相关阅读

·   光纤衰减器和光纤适配器一样吗,ic... 2024-04-29

·   陶瓷放电管有哪些作用,中国电子元... 2024-04-29

·   如何降低开关电路中可控硅的故障率... 2024-04-29

·   光电晶体管和光电二极管怎么选,购... 2024-04-26

·   如何确认射频巴伦类型,电子元器件... 2024-04-26

·   多路复用器是解码器吗,电子元器件... 2024-04-26

·   挑选FIFO存储器要关注的性能,电子... 2024-04-26

·   模块化连接器怎么安装,电子元器件... 2024-04-26

·   电子元器件采购网站能买到哪些电子... 2024-04-26

·   限位开关出现故障怎么处理?元器件... 2024-04-24

·   电子元件网好不好用?在这里买电子... 2024-04-24

·   为什么传感器价格相差较大?电子元... 2024-04-24

·   好的光线衰减器有哪些特点?电子元... 2024-04-24

·   延迟继电器出现误差的原因是什么?... 2024-04-24

·   仿真器和烧录器有什么区别?ic元器... 2024-04-24

·   ic芯片采购的注意事项是什么?如何... 2024-04-24

·   LVDS芯片有哪些特点?看ic电子交易... 2024-04-24

不同意
同意并继续