详情页
首页>资料大全>技术专题
紧扣互联潮流,Molex四大创新技术助力医疗市场
互联网    发表于   2013-07-02
    预计到2014年,中国医疗产业对于连接器和线缆组件的需求的总体有效市场(total available market,TAM)可增长到8.67亿美元。医疗保健系统日益依赖于复杂的电子设备,医疗设备设计必须遵循严苛的安全性、准确度、移动性、灵活性和使用稳健性等要求。通过前段时间Molex亚太南区市场及关键客户管理总监Calvin Toh和Molex亚太南区中国医疗行业区域业务发展经理申阳光为记者朋友展示Molex全新医疗产品阵容。

  

  图 Molex亚太南区市场及关键客户管理总监Calvin Toh(左)和Molex亚太南区中国医疗行业区域业务发展经理申阳光(右)

  作为全球医学互连解决方案的主要供应商,Molex公司通过发挥自身优势融合收购所带来的技术进行技术创新;满足医疗设备小型化及互联趋势的需求;在推动医疗互联解决方案实现安全稳定、保持信号完整性等方面起着至关重要的作用;能针对范围广泛和日益复杂的医疗设备开发,以提供快速扩大、并且市场的互联创新产品组合。

图 Molex部分针对医疗领域研发的产品展示

    确保医疗设备安全稳定运行,Molex有哪些创新性技术?

  Molex针对医疗市场的产品统称为“MediSpec”系列产品。据Molex亚太南区市场及关键客户管理总监卓炳坤(Calvin Toh)介绍,Molex的薄膜开关/电容开操作面板组件已被全球众多医疗电子客户广泛使用。与此同时,Molex的光纤连接器能满足医疗影像应用对速度和信号可靠性的要求,医疗影像也是Molex未来在医疗领域比较关注的应用。Molex公司在医疗电子领域的创新性技术有很多,以下我们将重点介绍几种比较热门的创新技术。

  (1)MID技术(Molded Interconnect Device,模塑互连器件)

  Molex根据 MediSpec已开发出新型MID功能,支持医疗设备设计者将极其复杂的电子和机械功能融入现有平面2D技术无法实现的高度紧凑型应用。

  该功能将MID二次铸模成型工艺的多功能性与激光直接成型 (LDS) 技术的速度与精确度相结合,打造体积紧凑的高密度医疗应用,满足所需医用电子设备准则。利用更改模式更大的灵活性,LDS使用3轴激光支持微直线电子电路在不同的RoHS标准模制塑料上成像。在大批量中可以使直线和空间降至0.10毫米(0.004 英寸),电路间距降至0.35毫米(0.014 英寸)。

  MID技术力量深受欢迎,成为一种解决医疗产业小型化、集中化和福利增强趋势的手段。Molex 拥有全光谱MID可靠性测试工厂和支持服务,确保满足客户产品质量、可靠性和关键任务要求。

  在医疗上的应用:血糖仪、持续正压通气 (CPAP) 设备、一次性导管接口、药物输送系统、家用保健遥测、集成无线射频识别 (RFID)、神经刺激控制器、脉博血氧议、远程医疗- 远程病患监控系统等领域

  在现场,Calvin Toh介绍到,由于利用MID技术能解决产品小型化问题,所以在医疗上经常用于助听器,其可靠性甚至超过FPC。重要的是,使用Molex的MID技术,对客户而言,能根据具体需求实现差异化定制,综合成本要比传统技术制造的组件有优势,并能大大缩短产品生产周期至2周。

  此外,申阳光为我们介绍和展示了MID技术在手机天线上的DEMO(如图所示)。

  

  图 Molex亚太南区中国医疗行业区域业务发展经理申阳光展示手机天线DEMO

  (2)MPC技术

  在当今的医疗保健环境下,市场要求医疗设备制造商降低成本,同时继续开发出色产品,以满足日益复杂的医疗设备需求。Calvin Toh表示,MPC系统为制造商提供价格具有竞争力的选择,而无需牺牲包括医用导管、除纤颤器和监视器等便携和数字设备的各种类型医疗设备应用所需的高品质电气性能。

  MPC系统备有三种标准直径:小(多12个触点);中(多27个触点)和大(多50个触点),以及三种键控位置,适用于全范围医疗设备应用。其医疗级塑料外壳提供了轻量选择,可以耐受医疗行业所必须的消毒过程,而且具色码的框槽可以在多端口应用中实现简便的插配,防止误插。MPC系统还具有模块化插入设计,因而适用于利用光纤、射频、功率、流体和空气耦合的下一代医疗应用。

    (3)小型化MEMS I/O供电连接器技术

  Molex现已推出新的MEMS技术,将微小型(micro-miniature)连接器缩小到0.23mm的超低侧高(ultra-low-profile),相比传统的压制成型连接器节省60%的空间。这项MEMS技术现正应用于微型柔性板对板(flex-to-board)和板对板(board-to-board)应用中,已经在高达60G的冲击和振动条件下进行了测试,并可提供高达5A的连续电流。

  (4)Molex电容式触摸屏技术

  在手持式设备、监视器、显示器和其它互动应用等中低批量市场中,特别是在医疗领域,业界对触摸屏技术的需求不断增长。Molex投射电容式触摸屏为那些寻求在其产品中集成触摸屏技术的OEM厂商提供了定制化高性价比的选择,使得他们能够满足几乎任何客户需求。

  Molex现正进入电容式技术领域,其液面传感器(Fluid Level Sensor)采用正在申请专利的传感器电极设计和嵌入式软件,非常适合需要高准确度的医疗液体管理系统。Molex还提供高精度电容投射式触摸屏,以及电阻式触摸屏技术,可以针对范围广泛的医疗应用进行定制,其主要应用领域为医疗IV泵、去颤器、血糖仪和脉搏血氧仪等。

  

  图 Calvin Toh(左)和申阳光(右)介绍触控技术应用DEMO

  未来,Molex已经先行一步

  Molex公司通过战略性收购,推动企业在医疗领域的扩展,收购了Polymicro Technologies, Temp-Flex LLC 和 Affinity Medical Technologies LLC,这三家公司现已作为Molex的子公司进行运营。Polymicro Technologies扩大了Molex医疗产品组合,提供特种光纤、毛细管、整体造型技术,包括side-fire设计和扩散器,这些产品在获得ISO 13485:2003认证的工厂中生产。

  与此同时,Molex推出一系列世界级市场互连设计,继续针对医疗领域进行创新,这些设计包含了的技术进步。医疗应用带来特殊的挑战,在可靠、价格经济和可重复使用的设备中,要求便携性和所有都必需实现的微型化,同时也必须实现水平的精度和信号完整性。这是一项艰巨的任务,但Molex与客户共同努力,致力于研发工作,从而能够实现目标。


 

标签: 国内代购 元器件搜索 芯片搜索 IC搜索 国外IC采购

相关阅读

·   光纤衰减器和光纤适配器一样吗,ic... 2024-04-29

·   陶瓷放电管有哪些作用,中国电子元... 2024-04-29

·   如何降低开关电路中可控硅的故障率... 2024-04-29

·   光电晶体管和光电二极管怎么选,购... 2024-04-26

·   如何确认射频巴伦类型,电子元器件... 2024-04-26

·   多路复用器是解码器吗,电子元器件... 2024-04-26

·   挑选FIFO存储器要关注的性能,电子... 2024-04-26

·   模块化连接器怎么安装,电子元器件... 2024-04-26

·   电子元器件采购网站能买到哪些电子... 2024-04-26

·   限位开关出现故障怎么处理?元器件... 2024-04-24

·   电子元件网好不好用?在这里买电子... 2024-04-24

·   为什么传感器价格相差较大?电子元... 2024-04-24

·   好的光线衰减器有哪些特点?电子元... 2024-04-24

·   延迟继电器出现误差的原因是什么?... 2024-04-24

·   仿真器和烧录器有什么区别?ic元器... 2024-04-24

·   ic芯片采购的注意事项是什么?如何... 2024-04-24

·   LVDS芯片有哪些特点?看ic电子交易... 2024-04-24

不同意
同意并继续