详情页
首页>资料大全>技术专题
视频编码技术走向世界 H.265迎来大发展
中国安防展览网    发表于   2013-07-03

    随着视频监控高清化要求的提升,编解码技术在监控中的应用需求日渐提升。近日,由我国科学家主导制定的AVS视频编码标准,已由国际电子信息领域影响的学术组织IEEE颁布出版。新标准有望从技术源头上改变视频监控产业格局,回顾我国视频标准化历程,标准化工作持续进行中。编解码技术推动高清产业繁荣,H.265编码未来将有更深入的发展。

    编解码技术推动高清监控产业繁荣

    作为主要应用领域之一,监控行业已经走在编解码技术发展的前沿。可以预见,随着技术的不断发展,越来越多的视频压缩标准可以针对具体应用提供越来越高的压缩效率和越来越丰富的工具。另外,向网络化发展的趋势意味着许多产品越来越需要支持多种标准。高清编解码技术是芯片技术的关键,同时高清编解码也带带动高清监控行业的繁荣。

    未来视频编码技术发展的趋势,是标准化和专业化并存。标准化的内涵,不仅是遵循提高压缩率的核心价值来制定新的视频编码标准,而且是在物联网大产业的趋势下,与主流数字化多媒体技术紧密结合,制定形成跨行业、跨应用的更大范围、统一开放的标准体系。专业化,则是在标准化的基础之上,以底层属性互相兼容为前提,针对各领域的专业需求进行百花齐放的扩展,形成贴近应用而各具特色的产品。在跨越式前进的同时,视频编解码技术将为视频监控向高清化、智能化、网络化源源不断的输入“能量”,推动监控产业繁荣发展。

    新标准有望从技术源头上改变视频监控产业格局

    “视频编码又称视频压缩,是将体量巨大的视频数据进行大比例压缩从而实现高效传输和存储的技术,是一项影响到社会方方面面的技术,没有它就无法想像今天数字电视和网络视频的普及。”IEEE1857工作组组长、北京大学教授高文院士表示,除视频外,AVS工作组制定的系统标准等也已完成IEEE标准协会的投票程序。IEEE1857的颁布标志着我国科学家在视频编码技术领域已经具有引领性的组织能力和国际影响力,是我国高新技术领域实施创新战略的一个重要里程碑。

    据IEEE1857工作组秘书长、北京大学数字媒体研究所所长黄铁军教授介绍,IEEE1857标准是AVS工作组过去10多年标准制定工作的集大成者,是AVS产业技术创新战略联盟走向国际的标志性成果。与试图用一个标准涵盖各种应用的其他国际标准不同,AVS针对不同类别应用的特点和专门需要对编解码工具进行纵向组合,走出了一条有特色的发展之路。除了包括面向数字电视档次外,IEEE1857还包括面向移动通信和视频监控的两个新档次,特别值得指出的是,IEEE1857对监控视频的压缩效率达到同类国际标准的两倍,在国际上处于明显的位置,有望从技术源头上改变视频监控产业的格局。

    2002年,在信息产业部(原)和科技部的支持下成立了AVS标准工作组,所制定的视频编码标准于2006年颁布为国家标准,2009年该标准被ITU(国际电信联盟)批准为IPTV(网络电视)采用的标准之一,2011年被工业和信息化部确定为我国数字电视机等视听终端必须支持的视频解码标准,2012年增强版本AVS由国家广播电影电视总局颁布为行业标准,中央电视台已经进行了试播。据了解,至今全球AVS芯片厂商已经超过20家,我国20多个省市地方和其他5个国家采用AVS播出的数字电视节目已经超过1000套。

    H.265编码技术优势凸显

    视频监控联网标准化趋势数字化视频监控不断的发展历程,也是相应的标准不断推出和完善的历程,但是和广播电视系统相比,数字化监控系统虽然同样也关注音视频压缩、传输的标准,并且两者还共享一些技术成果,但是对于视频监控来说,大规模的联网要求提出来的对联网控制协议的标准则还是近年才出现的事情。

    H.265编码技术是ITU-TVCEG继H.264之后所制定的新的视频编码标准。2012年6月25日,国际电信联盟(ITU)在其官方网站公布了工作计划项目,原定于2008年至2010年推出的《Highefficiencyvideocoding》(HEVC或称H.265)技术标准于2013年1月推出。在技术上,H.265将在现有的主流视频编码标准H.264上保留了一些较为成熟的技术和继承其现有的优势,同时对一些其他的技术进行改进,可能体现在提高压缩效率、提升错误恢复能力、减少实时的时延、减少信道获取时间和随机接入时延以及降低复杂度等方面。H.265算法标准的视频压缩效率将比H.264提高大约一半,即在保证相同视频图像质量的前提下,视频流的码率减少50%,可以实现1~2Mbps的传输速度传送720P。采用H.265技术的视频压缩比H.264提升30~50%,根据测算可能带来的投资节省高达20%,甚是可观。

 

标签: 国外代购 国外采购 国内采购 国内代购 元器件搜索

相关阅读

·   光纤衰减器和光纤适配器一样吗,ic... 2024-04-29

·   陶瓷放电管有哪些作用,中国电子元... 2024-04-29

·   如何降低开关电路中可控硅的故障率... 2024-04-29

·   光电晶体管和光电二极管怎么选,购... 2024-04-26

·   如何确认射频巴伦类型,电子元器件... 2024-04-26

·   多路复用器是解码器吗,电子元器件... 2024-04-26

·   挑选FIFO存储器要关注的性能,电子... 2024-04-26

·   模块化连接器怎么安装,电子元器件... 2024-04-26

·   电子元器件采购网站能买到哪些电子... 2024-04-26

·   限位开关出现故障怎么处理?元器件... 2024-04-24

·   电子元件网好不好用?在这里买电子... 2024-04-24

·   为什么传感器价格相差较大?电子元... 2024-04-24

·   好的光线衰减器有哪些特点?电子元... 2024-04-24

·   延迟继电器出现误差的原因是什么?... 2024-04-24

·   仿真器和烧录器有什么区别?ic元器... 2024-04-24

·   ic芯片采购的注意事项是什么?如何... 2024-04-24

·   LVDS芯片有哪些特点?看ic电子交易... 2024-04-24

不同意
同意并继续