就在数周前,意法半导体执行副总裁兼AMS部门总经理Benedetto Vigna在东京都内就 传感器 等MEMS业务举行了战略说明会,宣布将增加传感器的种类以保持高竞争力。而近日,意法半导体大中华区暨南亚区MEMS及传感器高级市场部经理吴卫东则对媒体阐释了中国区的传感器策略。
意法半导体目前推出的和即将推出的传感器种类包括加速度计、陀螺仪、地磁仪、压力传感器、触摸传感器、温湿度传感器、红外传感器、MEMS麦克风、气体流量传感器以及化学气体传感器等,所对应的的领域则包括运动检测、环境监测、触摸控制、声音、微致动器以及集成型产品。
具体来说,在运动检测领域,意法半导体推出了9轴惯性传感器模块,包括加速度计、陀螺仪以及地磁传感器,可以检测到完整的运动状态。吴卫东表示:“这种集成模块可以很好地诠释空间变化过程,比如过去为了保证机器人的稳定行走,使用了大量的机械结构,而采用我们的传感器模块,一方面可以保证其更稳定,另外更可以节约数十倍的成本。MEMS技术的出现,并不是取代了某个物理技术,而是凭借高性价比高稳定性的特点,逐步渗透到传统的机械行业应用中。”
在触摸控制领域,意法半导体则推出了非接触式触摸控制器,可保证2cm左右的距离。该方案拥有防水、可手套操作,同时支持in-cell及out-cell屏幕等特点。吴卫东表示,与市场其他方案比较,无论在相应速度及精准度方面,意法的方案都有10%至20%的性能提升。另外,吴卫东指出,未来的手势识别以及悬浮控制等,势必需要红外线传感器、摄像头以及非接触式触控三种技术结合来进行。
在声音控制方面,Vigna 去年在北京时就宣布,2012年将是意法半导体的MEMS麦克风元年,据吴卫东表示,目前麦克风的月出货量已超过百万,同时未来意法还将开发MEMS扬声器,这可以帮助手机、平板电脑及笔记本更进一步的缩小尺寸。
在微致动器方面,意法半导体展示了据称可以取代DLP技术的MEMS微型光学投影设备。该技术采用了两个MEMS做的镜子,控制RGB激光光束的反射,通过逐行扫描的方式将影像呈现。尽管光源尺寸有所限制,但采用MEMS投影技术的产品小可以做到5mm厚,除了尺寸更小,功耗也可以做到更低,另外由于是逐行扫描模式,因此不存在对焦的概念,画面可以自由缩放。吴卫东预计,MEMS微型投影市场或许会在2014年爆发。
对于集成化的产品,在2012年,意法半导体就推出了集成STM32的传感器模块,而今年,随着意法半导体推出Cortex M0产品STM32F0,其又将STM32F0与3轴加速度计集成封装为一颗芯片。“这一集成架构概念一是为了管理方便,另外则是降低了系统级的功耗。而且由于这是一颗带处理器的芯片,可以说是真正的智慧型传感器,因此对于未来我们提出了传感器中枢概念,也就是利用集成的处理器直接处理部分传感器阵列,实现更小体积、更低功耗与更强大的性能。”吴卫东表示。
而谈到近异常火爆的可穿戴设备,实际上意法半导体早在去年就已发布了智能衣原型。而吴卫东也表示,意法已经跟阿迪达斯合作,将传感器植入足球、护腕、手表以及球鞋中。同时其也强调,目前无论是传感器还是网络技术都不构成任何障碍,但如何将传统的穿戴物品与电子技术相结合,还需要各家厂商发挥自身的创造力。“企业如何去定义应用,如何围绕应用进行数据服务,后台计算等技术,给消费者带来更多的便利性和舒适性,这是可穿戴设备厂商需要考虑的。就好像手机厂商一样,他们并不是个知道传感器的企业,但他们真正将传感器用好了。”吴卫东说。