本次合作,IBM提供软件的技术支持,Semtech提供硬件设备,合作开发出了一套全新的系统平台,该平台将无线传输数据的距离提高到了15公里,当然这个距离要根据周围环境而定,但这已经比目前的无线传输距离提高了好几倍。
在这套系统当中,融合了IBM的MoteRunner软件和SemtechSX127x的LoRa技术,并且将于10月15-17号,在阿姆斯特丹进行次的测试。
对于物联网的发展,在未来的15年里,不论是机器的数量,还是连接到互联网的传感器的数量都将呈现爆炸式的增长。根据IMS研究显示,在2020年将会有超过220亿的物联网设备,这些新设备每天将产生超过250亿亿字节的新数据,每一个小时互联网所产生的数据足够填满700万张DVD。
为了使无线传感器网络(WSN)更易于编程,IBM开发了一套软件开发工具,就是MoteRunner。该工具是一款开放,对程序员非常友好的开发工具,程序员可以非常容易的连接到传感器和致动器微粒。目前该平台已经可运行在SemtechSX1272RFIC上,在稀疏的环境覆盖范围可达到15公里,在环境稠密的地区可达到5公里。相比之下目前的无线设备只能够达到1-2公里。
Semtech的无线产品总监HardySchmidbauer对记者说:“我们总是能够在我们的客户中听到,我们需要更长的电池寿命、更低的成本、更好的易用性和更长的距离,如今我们与IBM的此次合作,这些要求都将满足。并且新的IBMMoteRunner-Semtech系统从今天开始启用。”
新的传感器将采用星形网络结构,每个网关每天处理事务的能力都在百万级别。有了这套系统,你可以轻松地在上面部署任意数量的应用程序。
位于苏黎世的IBM研究所的研究员ThorstenKramp在一份声明中指出:“实现智慧地球的目标,就必须要提高传感器等设备的可用性、安全性,才能高效的管理大量的数据。在结合了Semtech的远程技术后,MoteRunner不仅仅只针对物联网市场,只要对远距离传输有需求的市场,我们都将会支持。”
IBM与Semtech的这次合作,传感器采用的是Semtech新的LoRa调制技术,该技术的特点就是可将传输距离大幅提升,远胜于交替调制的方法。由于传输距离增加,可以大幅减少中继器的使用,简化了系统设计,从而大幅降低成本。
除此之外,刚才提到的电池寿命,SemtechSX127xIC末端节点和SX130x的网关,采用的都是电量需求极低的设计,大幅延长了电池供电的时间。同时自适应链接速率,化了电池的寿命,改善了网络的容量和扩展性。LoRa还增强了信号的抗干扰性,与传统模式相比,数据的传输更加稳定。
IBMMoteRunner是一个为WSN设计的基础设施平台,由于硬件资源有限,以及预算有限,所以在打造之初,就基于一个高度优化的虚拟机定制的。此外该平台还可以在应用程序部署完成之后,对其进行更新,类似于智能手机上的应用程序。
在开发环境上,MoteRunner支持高级的面向对象语言,如JAVA、C#,提供了源代码级别的调试和网络模拟,来减轻应用程序的开发和测试的复杂性。