详情页
首页>资料大全>技术专题
NVIDIA Tegra卖不动 2014年多元布局逆境求生
DIGITIMES    发表于   2014-01-24
昔日PC平台劲敌英特尔(Intel)与超微(AMD)均陷入PC成长动能衰退困境,投入ARM阵营的NVIDIA,近半年来受到Tegra 4处理器出货低迷影响下,业绩爆发力也明显减弱,2014会计年度第3季(2013年8~10月)获利明显下滑,第4季(2013年11月~2014年1月)业绩应也难回升。然NVIDIA仍展现强烈求生意志,除绘图晶片事业全力压制超微,维持本业获利实力外,终在1月初发布一代Tegra K1处理器,期以强劲绘图技术优势,提升接单表现。2012年受惠Tegra 3处理器订单爆量,获利明显增长的NVIDIA,2013年遭遇高通(Qualcomm)反击,以及联发科与大陆本土晶片业者迅速抢进平板战场冲击下,Tegra 4接单能力明显减弱,尽管取得Tegra 4获得小米机采用,但却是与高通分食,而微软(Microsoft)Surface销售低迷,亦未能带来转机,而智慧型手机平台战绩更是乏善可陈。 2013年Tegra 4接单不顺令NVIDIA业绩表现明显走跌,2014年1月发布Tegra K1处理器,期抢进平板与汽车电子战场。陈玉娟摄更因为首款整合4G LTE的Tegra 4i晶片不断延迟推出时程,使得面临强劲对手夹击的NVIDIA气势转弱,其于2013年8~10月获利就已明显下滑,11月~2014年1月恐怕也并不理想。为摆脱对手群夹击与拉升气势,面临Tegra处理器订单下滑困境的NVIDIA,索性自己亲自上阵,复制本业绘图晶片操盘模式,直接推出Tegra 4平台的Tegra Note平板参考设计,出钱出力集结多家绘图卡合作伙伴贴牌销售,而虽然没了游戏机订单,则是转而力拱自家Android平台Shield游戏机,虽然2产品出货平平,但也显见NVIDIA强劲战斗力。而NVIDIA更于1月推出Tegra K1处理器,提供2种版本,包括32位元四核心的 4-Plus-1 ARM Cortex A15 CPU,以及NVIDIA自行设计的客制化64位元双核心 Super Core CPU(代号为Denver),其GPU采用Kepler架构,主打首度在行动平台上实现新一代PC游戏的愿景,并强调绘图效能较Tegra 4显著拉升,更远优于竞争对手。不仅锁定行动装置市场,NVIDIA Tegra K1也持续打入汽车电子战场,NVIDIA号称Tegra K1可驱动摄影机式的高阶驾驶辅助系统,例如行人侦测系统、盲点侦测警示系统、车道偏离警示系统和交通标志辨识技术等,也可透过仪表板内建式摄影机监控驾驶人的警觉性。此外,Tegra K1更已加强其抵御广泛温度范围和恶劣操作环境的能力。NVIDIA也持续取得奥迪汽车合作机会,奥迪先前已采用NVIDIA Tegra系列处理器导入车载资讯娱乐系统等,Tegra K1处理器应用也导入奥迪新世代自动驾驶技术中。不过,NVIDIA全力求生,但2014年挑战仍相当艰钜,行动装置恐难回到2012年订单满手荣景,PC绘图晶片恐也将受到市场规模持续缩减,出货难见增长,而汽车电子战场亦有高通、英特尔抢食,全年获利表现能有持平即属佳绩。360°:Tegra K1NVIDIA于2013年1月正式发表新款Tegra K1行动处理器,内含192个核心,并采用GeForce GTX 780 Ti绘图处理器搭载的Kepler架构,首次在行动平台上实现新一代PC游戏的愿景。NVIDIA目的标是要将传统优势延伸到行动领域,协助开发者补足针对不同平台开发应用时的差距,开发在任何装置上执行的新一代游戏和应用。

可支援PC级游戏技术的Tegra K1,让行动平台可执行如Epic Games的 Unreal Engine 4等游戏引擎,并提供先进运算功能,加速各种电脑视觉和语音辨识应用的开发。

Tegra 1提供2种针脚相容(pin-to-pin compatible)的版本。种版本采用32位元4核心的4-Plus-1 ARM Cortex A15 CPU,而第二种版本则采用NVIDIA自行设计的客制化64位元双核心Super Core CPU(代号为Denver)。

2种版本的Tegra K1行动处理器都搭载192核心的Kepler GPU,提供优异绘图和视觉运算效能。32位元版本预计于2014年上半年出货的装置中推出,而64位元版本则预期可随着2014年下半出货的装置上市。

Tegra K1支援各种的PC等级游戏技术,包括DirectX 11、OpenGL 4.4和曲面细分(tessellation)技术。Tegra K1也是首款可提供与Xbox One和PS 4相同功能的行动处理器,效能较Xbox 360和PS 3等更快。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser( 贸泽 )、 Element14 e络盟 )、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: Element14 e络盟 贸泽

相关阅读

·   光纤衰减器和光纤适配器一样吗,ic... 2024-04-29

·   陶瓷放电管有哪些作用,中国电子元... 2024-04-29

·   如何降低开关电路中可控硅的故障率... 2024-04-29

·   光电晶体管和光电二极管怎么选,购... 2024-04-26

·   如何确认射频巴伦类型,电子元器件... 2024-04-26

·   多路复用器是解码器吗,电子元器件... 2024-04-26

·   挑选FIFO存储器要关注的性能,电子... 2024-04-26

·   模块化连接器怎么安装,电子元器件... 2024-04-26

·   电子元器件采购网站能买到哪些电子... 2024-04-26

·   限位开关出现故障怎么处理?元器件... 2024-04-24

·   电子元件网好不好用?在这里买电子... 2024-04-24

·   为什么传感器价格相差较大?电子元... 2024-04-24

·   好的光线衰减器有哪些特点?电子元... 2024-04-24

·   延迟继电器出现误差的原因是什么?... 2024-04-24

·   仿真器和烧录器有什么区别?ic元器... 2024-04-24

·   ic芯片采购的注意事项是什么?如何... 2024-04-24

·   LVDS芯片有哪些特点?看ic电子交易... 2024-04-24

不同意
同意并继续