详情页
首页>资料大全>技术专题
高通将MU-MIMO技术运用于Wi-Fi 创新优化频谱使用
EEWORLD    发表于   2014-04-11

   美国高通公司推出包括多用户MIMO技术的802.11ac Wi-Fi,使网络和设备的性能与效率提升三倍。

   2014年4月10日,中国北京讯——美国高通公司(NASDAQ: QCOM)今日宣布,其全资子公司高通创锐讯推出首款带多用户MIMO (MU-MIMO) 技术的Qualcomm® VIVE™ 4-stream 802.11ac解决方案,可大幅提升Wi-Fi®性能,以应对家庭、办公室及公共热点中持续增加的联网设备的需求。凭借高通创锐讯基于算法的创新技术的提升,这一全新解决方案旨在优化Wi-Fi设备获得服务的方式,充分利用额外的容量,可将网络容量提高两到三倍。

   MU-MIMO提供了革命性的全新Wi-Fi网络运行方式。在标准Wi-Fi中,客户端依次获得服务;在此期间,一次只能有一台设备发送和接收信息,因此仅利用了网络容量的一小部分。当更多的设备加入网络时,这些顺序收发事件累积在一起,会导致网络吞吐量与容量下降。随着高清影视点播内容的增加,上述状况将进一步恶化。MU-MIMO可以将数据同时传送至多组客户端,更高效地利用可用的Wi-Fi网络容量,加快传输速度。

   高通创锐讯高级副总裁Dan Rabinovitsj表示:“优异的连接能力不只是提高绝对速度,更重要的是充分运用网络与传输效率来支持不断增加的联网设备、服务与应用的需求。经过七年的MU-MIMO开发与测试,我们已经深入了解这项先进的Wi-Fi技术在拥挤的环境中的真实信道运行方式。这些洞察引导我们创造出精密的算法技术,结合美国高通公司互联网处理器与StreamBoost™等技术,可以限度的提升所有联网设备的Wi-Fi性能。”

   NETGEAR首席执行官Patrick Lo表示:“家庭和办公室中的联网设备数量持续增加,需要足够的带宽为用户提供体验。在802.11ac演进中,MU-MIMO是合理的下一个发展阶段,完全满足上述需求,高通创锐讯率先提供这一技术是非常适时的。”

   高通创锐讯开创了MU-MIMO技术,创造出高度精密的算法,管理同时连接的复杂性,优化VIVE 11ac网络上所有设备的使用体验。以其更精准的环境视角,高通创锐讯基于算法的技术可以依据信道情况、设备动态及应用需求的变化进行动态调整,实现吞吐量和设备性能的化。通过这种方式,不仅可以充分利用可用的带宽,而且可以在复杂的多用户网络中维持更理想的连接。

   为了彻底发挥MU-MIMO的效益,连接的两端都需要使用这一技术。为尽快让更多的Wi-Fi用户享受MU-MIMO的益处,高通创锐讯为网络产品、智能手机、平板电脑、消费电子产品及汽车等提供了完整的解决方案生态系统。

适用于网络的3-Stream与4-Stream 802.11ac MU-MIMO

   高通创锐讯推出适用于路由器与网关的QCA9980和QCA9982解决方案,以及适用于企业接入点的QCA9990和QCA9992解决方案。这些3-stream与4-stream、单芯片解决方案具备MU-MIMO、256-QAM调制、及外显式和内隐式波束成形技术,满足运营商和企业的需求,提供下一代性能与信道灵活性来支持更多的联网设备。QCA998x与QCA999x预计将于2014年第二季度开始提供样品。

适用于移动设备、消费电子产品(CE)及汽车的1-stream与2-stream 802.11ac MU-MIMO

   的智能手机正在使用1-stream 11ac,而许多移动设备、消费电子产品及汽车则逐渐转而采用2-stream 11ac,以适应对带宽需求更高的媒体应用。高通创锐讯已经为各种移动设备和消费电子产品利用MU-MIMO优势奠定了基础。适用于智能手机、平板电脑、联网电视及其他媒体设备的Qualcomm VIVE 11ac解决方案内置必要的接收器硬件,使客户可以快速转变后续设计,支持全新的MU-MIMO功能。

   高通创锐讯所有的11ac客户端解决方案均内置MU-MIMO,业界的高通骁龙TM 805和801移动处理器均支持这一技术


· 专为平板电脑和高级智能手机设计的QCA6174结合2-stream 11ac与Bluetooth® 4.1,可以提供600 Mbps以上的吞吐量,为Wi-Fi网络处理要求的媒体下载与串流需求。
· 高通创锐讯广受欢迎的WCN3680将1-stream 11ac、Bluetooth 4.1与FM集成至业界的骁龙移动处理器,为厂商的智能手机和平板电脑提供高性能、低功耗的连接能力。
· QCA9378是高通创锐讯的2-stream VIVE解决方案,适用于联网电视、机顶盒及其他娱乐设备。其设计可为4k视频、游戏、音频及其他对延迟较敏感的媒体应用提供使用体验。
· QCA6574是首款结合2-stream 11ac和Bluetooth 4.1的汽车解决方案,用于车内通讯、媒体信息娱乐系统及点对点连接。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 芯片 Element14 e络盟 贸泽

相关阅读

·   光纤衰减器和光纤适配器一样吗,ic... 2024-04-29

·   陶瓷放电管有哪些作用,中国电子元... 2024-04-29

·   如何降低开关电路中可控硅的故障率... 2024-04-29

·   光电晶体管和光电二极管怎么选,购... 2024-04-26

·   如何确认射频巴伦类型,电子元器件... 2024-04-26

·   多路复用器是解码器吗,电子元器件... 2024-04-26

·   挑选FIFO存储器要关注的性能,电子... 2024-04-26

·   模块化连接器怎么安装,电子元器件... 2024-04-26

·   电子元器件采购网站能买到哪些电子... 2024-04-26

·   限位开关出现故障怎么处理?元器件... 2024-04-24

·   电子元件网好不好用?在这里买电子... 2024-04-24

·   为什么传感器价格相差较大?电子元... 2024-04-24

·   好的光线衰减器有哪些特点?电子元... 2024-04-24

·   延迟继电器出现误差的原因是什么?... 2024-04-24

·   仿真器和烧录器有什么区别?ic元器... 2024-04-24

·   ic芯片采购的注意事项是什么?如何... 2024-04-24

·   LVDS芯片有哪些特点?看ic电子交易... 2024-04-24

不同意
同意并继续