详情页
首页>资料大全>技术专题
电动汽车电池市场快速增长 “松下、特斯拉”打头阵
OFweek电子工程网    发表于   2014-05-15
  • 日前,市场研究机构LuxResearch发布研究报告称,电动汽车电池市场发展迅速,2014年季度,在美国市场的强劲需求带动下,插电式汽车和混合动力汽车的电池收益达到6.6亿美元,其中,私人购买销量较高的车型对电池市场起到了拉动作用。

    插电式汽车和混合动力汽车电池市场快速增长,过去三年激增至三倍多,每个季度需求达到1.4GWh。2013年,与特斯拉的成功合作,令松下一举拿下了插电式汽车电池市场39%的市场份额。紧随其后的是NEC,市场份额为27%,乐金化学公司(LGChem)的市场份额9%,位列第三。GS汤浅、比亚迪和其他品牌的共同市场占比为25%。

    材料方面,锂离子电池继续扩大优势,镍氢电池紧随其后。2014年季度,锂离子电池在1.4GWh的需求量中占据了68%,镍氢电池占据了28%,下一代固态电池仅占不到1%。

    该机构的分析师CosminLaslau表示,即使电动汽车销量不到汽车销量的1%,松下和NEC等电池公司也能获得巨大的利润。对电池厂商来说,电动汽车动力传动系统有利可图。混合动力汽车市场规模很大,例如丰田普锐斯是日本和美国加州的畅销车,其小型电池组的能量存储需求比纯电动汽车少得多。2014年季度,混合动力汽车的电池需求为481MWh,而纯电动汽车的电池需求为774MWh。汽车行业原始设备生产商(OEM)的需求方面,混动巨头丰田为28%,特斯拉为24%,雷诺-日产为21%。

    “松下、特斯拉”打头阵

    松下稳坐全球宝座与特斯拉的成功密不可分。2012年中期,特斯拉ModelS电动汽车开始批量生产,自此松下的电池市场份额开始暴涨,据悉,从2010年双方开始合作的四年来,松下已为特斯拉提供了超过20亿块锂电池电芯元件。

    据特斯拉刚刚公布财报显示,今年季度ModelS的总产量为7535辆,电池供应不足始终是限制产能的原因,CEO艾伦?马斯克(ElonMusk)2月提出了投资50亿美元建造“超级电池厂(Gigafactory)的计划,他上周在财报后的电话会议中也曾表示,特斯拉已与松下电器签署合作意向书,二者将共同完成超级电池厂项目,提高锂电池生产力。据了解,该合作预计终在5月底签署,不过有关松下考虑到潜在投资风险,是否能够终参与这一项目仍存有一定变数。如果成功签约,松下将因此获得巨大利润。

    第二军团

    乐金化学公司(LGChem)和NEC公司并非单一品牌供应商,二者的电池市场份额分别为的9%和27%,多个品牌和车型都对其市场份额产生了影响。

    乐金化学电池的采购方包括雷诺、通用汽车和福特汽车公司等。雷诺ZOE电动汽车对乐金化学的市场份额贡献,但是目前雷诺ZOE的销量较去年同期有所下降,以及雪佛兰沃蓝达(Volt)的销量平平,导致乐金化学正在失去一些市场份额。福特福克斯电动版和雷诺TWIZY也使用的是乐金化学的电池,这两款车的销量一直维持在较低水平。

    NEC公司与日产聆风(LEAF)的销售增长共同稳定成长。根据日产的资料显示,聆风的全球销量已突破10万辆大关,目前在全球电动车市场中的占有率高达45%,成为史上热销纯电动车。NEC也因此成为排在松下之后的全球第二大电池企业。除日产外,雷诺KangooZ.E.和雷诺FluenceZ.E使用的也是NEC的电池,这两款车型在欧洲的销量保持稳定。

    GS汤浅/锂能源日本(GSYuasa/LithiumEnergyJapan)的电池市场份额在2013年初开始下降,作为三菱欧蓝德插电式混合动力汽车(OutlanderPHEV)的电池供应商,其质量问题引发了三菱汽车公司(Mitsubishi)三度召回该车型,首次召回就发生在2013年4月。

    2012年11月底三菱在日本开始预售欧蓝德插电式混合动力车,2013年4月,三菱汽车在日本宣布召回首批生产的3839辆车辆并暂时停产,原因是2012年12月导入的电池生产线,在生产操作时施加过大冲击,导致一部分金属部件变形引起电池内部短路,而在生产线的过滤程序中,电池单元的内部发生了改变,同时电池在电流过大的情况下产生了一些微小污染物。同年6月,三菱汽车再次宣布在日本召回4313辆欧蓝德PHEV,原因是部分车型的锂电池存在发热隐患。今年4月,三菱汽车又宣布将在日本召回6517辆欧蓝德PHEV,以修复电池软件故障。

  • ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser( 贸泽 )、 Element14 ( e络盟 )、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

    标签: Element14 e络盟 贸泽

    相关阅读

    ·   光纤衰减器和光纤适配器一样吗,ic... 2024-04-29

    ·   陶瓷放电管有哪些作用,中国电子元... 2024-04-29

    ·   如何降低开关电路中可控硅的故障率... 2024-04-29

    ·   光电晶体管和光电二极管怎么选,购... 2024-04-26

    ·   如何确认射频巴伦类型,电子元器件... 2024-04-26

    ·   多路复用器是解码器吗,电子元器件... 2024-04-26

    ·   挑选FIFO存储器要关注的性能,电子... 2024-04-26

    ·   模块化连接器怎么安装,电子元器件... 2024-04-26

    ·   电子元器件采购网站能买到哪些电子... 2024-04-26

    ·   限位开关出现故障怎么处理?元器件... 2024-04-24

    ·   电子元件网好不好用?在这里买电子... 2024-04-24

    ·   为什么传感器价格相差较大?电子元... 2024-04-24

    ·   好的光线衰减器有哪些特点?电子元... 2024-04-24

    ·   延迟继电器出现误差的原因是什么?... 2024-04-24

    ·   仿真器和烧录器有什么区别?ic元器... 2024-04-24

    ·   ic芯片采购的注意事项是什么?如何... 2024-04-24

    ·   LVDS芯片有哪些特点?看ic电子交易... 2024-04-24

    不同意
    同意并继续