详情页
首页>资料大全>技术专题
Cissoid:深化合作,开拓中国高温半导体市场
EEWORLD    发表于   2014-05-19

    我们平时所使用的半导体器件在超低温或者是超高温的情况下,会失去其功能。目前,国内所使用的一般半导体器件正常工作的温度都在-55℃到150℃之间,但是随着应用场景的扩展,使用环境的日趋恶劣,这种类型的半导体越来越无法满足日益增长的市场需求。

    2014年5月5日,比利时Cissoid公司在北京举行发布会,正式宣布与上海诺卫卡电子科技有限公司签订在华销售其产品的重大经销协议。Cissoid的入华,正是看到了中国市场对于高温半导体的巨大需求,已经当前市场产品的短板决定的。Cissoid此举,希望通过其先进的工艺和产品,深入中国市场,拓展其市场规模。

    在此之前,很少有人听说过Cissoid及其产品。但是作为一家成立于2000年的公司,Cissoid是当前半导体市场中,一家专门从事于超高温和超低温半导体解决方案的公司。

    Cissoid专为极端温度和严酷环境下的电源管理、电源转换和信号调理等应用提供标准器件和客户定制器件。该公司提供的高可靠性产品保证工作于-55℃到225℃温度范围内,甚至在偶尔超过该范围时也能工作。

的高温半导体解决方案

    无论是由于器件本身的功率耗散导致的高温还是环境温度导致的高温工作环境,Cissoid
公司的产品为轻便,无散热的紧凑型电子产品带来了能耗、重量和成本上的降低。它们十分适用于那些要求严苛并希望能长期稳定工作的应用需求。

    从工作温度方面来看,市场上普遍的产品正常工作温度在-55℃到150℃之间,而Cissoid的产品则保证在-55℃到225℃。而且,为保持环境温度低于-85℃或125℃,市场上现有的解决方案通常需要复杂而昂贵的冷却系统。由于Cissoid产品可工作的环境温度范围更大,这对冷却系统的要求就大大降低了,甚至无需冷却系统。这主要是基于Cissoid独特的加工工艺。

    对于冷却系统需求的减小,使得产品的尺寸相对减小。同时,Cissoid的产品使得高功率密度模块能工作在更高的开关频率下,这意味着可以采用更小的无源器件和磁性元件(对电源转换模块而言,尺寸和重量可缩小为原来的1/3~1/5),并具有更高的工作效率。

    对于冷却要求的降低以及系统轻小化带来的好处是节能环保。

    Cissoid的产品除了工作温度范围大大高出普通半导体器件之外,另一个显著的优点就在于能够在极端高温或者是低温的环境下工作数千个小时,而普通的元器件仅能工作100~200小时。

    众所周知,普通半导体所处的环境温度范围越高,寿命就会越短,而Cissoid独特的工艺极大的避免了这种问题。


适合多种严酷的应用环境

    鉴于Cissoid产品耐高温、超长寿命的特点,Cissoid公司主要为石油/天然气、航空、工业和汽车等领域内的龙头企业提供产品。

    具体来说,石油/天然气方面主要为外部高温环境,航空属于极端恶劣环境,温差变化比较大,工业和汽车环境则属于电源本身温度很高的应用场景。这些应用场景基本涵盖了当前超高温和超低温的绝大多数环境。

    针对于这几种应用场景,Cissoid主要推出了三类高温半导体材料:电源管理,功率转换模块和信号调节器。

    Cissoid的首席执行官 Tony Denayer 先生说:“随着中国的发展,工业与交通应用市场日趋壮大,而中国在这一创新领域的表现极其活跃,走在了世界前列。在电力应用(如新一代电动汽车),火车和飞机上所使用的多种100kW 转换器方面,诺卫卡公司和 CISSOID 完美整合了高功率密度、同类使用寿命及极端温度操作等方面的优势,可提供目前先进的解决方案。诺卫卡对中国市场的了解及其出色专业技术尤为令我们折服,相信此次合作必会为双方带来令人振奋的业务机会。”

    此次与Cissoid合作的上海诺卫卡电子科技有限公司,是一家专注于第三代半导体材料、高温半导体器件、功率半导体装备等相关产品的公司。产品广泛应用于电力电子、微波射频、航空航天、石油化工、轨道机车、新能源、电动汽车等领域。

    相信通过与诺卫卡的合作,Cissoid能够更快更好的将自己的优质产品推向中国市场,更快的获得市场的认可。相信在不久的将来,Cissoid的高温半导体产品也能够帮助中国的电子产业取得更大的发展!

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: e络盟 贸泽 大联大

相关阅读

·   光纤衰减器和光纤适配器一样吗,ic... 2024-04-29

·   陶瓷放电管有哪些作用,中国电子元... 2024-04-29

·   如何降低开关电路中可控硅的故障率... 2024-04-29

·   光电晶体管和光电二极管怎么选,购... 2024-04-26

·   如何确认射频巴伦类型,电子元器件... 2024-04-26

·   多路复用器是解码器吗,电子元器件... 2024-04-26

·   挑选FIFO存储器要关注的性能,电子... 2024-04-26

·   模块化连接器怎么安装,电子元器件... 2024-04-26

·   电子元器件采购网站能买到哪些电子... 2024-04-26

·   限位开关出现故障怎么处理?元器件... 2024-04-24

·   电子元件网好不好用?在这里买电子... 2024-04-24

·   为什么传感器价格相差较大?电子元... 2024-04-24

·   好的光线衰减器有哪些特点?电子元... 2024-04-24

·   延迟继电器出现误差的原因是什么?... 2024-04-24

·   仿真器和烧录器有什么区别?ic元器... 2024-04-24

·   ic芯片采购的注意事项是什么?如何... 2024-04-24

·   LVDS芯片有哪些特点?看ic电子交易... 2024-04-24

不同意
同意并继续