详情页
首页>资料大全>技术专题
Intel处理器市场困局:联盟or死守?
OFweek电子工程网    发表于   2014-05-23
  • OFweek 电子工程 网讯:古人云:“天下之势,分久必合,合久必分。”这句话不但适用于历史规律,也同样适用处理器市场。在经历了处理器发展初期的群晖逐鹿时代,Intel伴随着PC高峰的到来统治了整个处理器市场。然而,即使强大如Intel也很难一直保持强势统治,逃脱合久必分的规律。如今处理器市场,已经逐渐形成了ARM、Intel、IBM三个阵营鼎立之势。

    今天我们就来聊一聊未来处理器市场可能的发展趋势,谨供大家参考。

    Intel成也x86,败也x86?

    说起Intel,我们就不得不提x86架构(AMD虽然也是x86架构,但远没有Intel有代表性),x86是Intel推出的一种复杂指令集(CISC),用于控制 芯片 的运行程序,如今x86架构已经广泛运用到了家用PC、服务器、工作站以及存储领域。可以说,x86架构让Intel达到了事业高峰。下面一张图很好的说明了Intel在处理器市场的统治力。

    Intel三个领域市场份额

    从1978年出现,到20世纪80年代末,Intel在PC市场以迅雷不及掩耳之势占领了PC市场;20世界90年代末,Intel在数据中心领域也达到了顶峰;21世纪前十年,Intel在HPCs领域也达到了顶峰。随着在PC、数据中心、高性能领域的出色表现,Intel可以说在处理器市场一家独大,只有同样是x86架构的AMD在美国反垄断法案保护下苟延残喘的活着。

    Intel未来发展方向

    Intel并没有在称霸后停止脚步,在摩尔定律的刺激下,Intel处理器整体架构和制程保持着每两年就更新一次的频率。

    从当初的单核心到如今的15核心,从当初的130nm工艺制程到如今的22nm制程,Intel处理器技术的不断进步推动着巨人在前行。

  • ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供 Digikey 、 Mouser (贸泽)、 Element14 (e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

    标签: 芯片 Digikey Mouser Element14

    相关阅读

    ·   光纤衰减器和光纤适配器一样吗,ic... 2024-04-29

    ·   陶瓷放电管有哪些作用,中国电子元... 2024-04-29

    ·   如何降低开关电路中可控硅的故障率... 2024-04-29

    ·   光电晶体管和光电二极管怎么选,购... 2024-04-26

    ·   如何确认射频巴伦类型,电子元器件... 2024-04-26

    ·   多路复用器是解码器吗,电子元器件... 2024-04-26

    ·   挑选FIFO存储器要关注的性能,电子... 2024-04-26

    ·   模块化连接器怎么安装,电子元器件... 2024-04-26

    ·   电子元器件采购网站能买到哪些电子... 2024-04-26

    ·   限位开关出现故障怎么处理?元器件... 2024-04-24

    ·   电子元件网好不好用?在这里买电子... 2024-04-24

    ·   为什么传感器价格相差较大?电子元... 2024-04-24

    ·   好的光线衰减器有哪些特点?电子元... 2024-04-24

    ·   延迟继电器出现误差的原因是什么?... 2024-04-24

    ·   仿真器和烧录器有什么区别?ic元器... 2024-04-24

    ·   ic芯片采购的注意事项是什么?如何... 2024-04-24

    ·   LVDS芯片有哪些特点?看ic电子交易... 2024-04-24

    不同意
    同意并继续