消费电子频道消息,苹果周二刚刚获得一项触屏LCD技术,该技术将触摸元素集成到屏幕电路板,从而使屏幕面板更薄、更轻。这种技术可能会被应用到下一代iPhone。这项题为“触摸液晶屏幕”的专利描述了各种方式,即如何将触摸屏幕的触摸元素集成到LCD的方式,区别于现如今将触摸元素置于屏幕面板之上的方法。
基本的LCD叠层
比如说,iPhone 4S屏幕所用的技术叫“on cell”,即一层触摸玻璃一层LCD这样层叠,就像三明治一样。In-cell技术则将上面一层玻璃与液晶和触摸元素集成,这样的技术可以降低成本、缩减厚度,而且制造工艺简单。
苹果的专利列举了多种集成的方式:整合或者交叉图示的各层、剔除多余的结构或者用二合一的结构替换传统的两层。下图展示的是一个in-cell IPS面板的概念,该技术可以让触感功能和现实功能共用一个电极。
从4月份开始就有传闻称下一代iPhone将采用in-cell触摸屏幕技术,以达到减重和缩减厚度的目的。夏普和LG作为in-cell技术的者,据称已与苹果签订了合作协议。苹果周二获得的这项新专利类似于in-cell技术,但是屏幕集成的方法比in-cell更丰富。无论苹果是用in-cell技术,还是用这项专利里描述的技术,都意味着下一代iPhone又薄又轻。