详情页
首页>资料大全>技术专题
英飞凌收购IR 雄踞功率半导体市场
OFweek电子工程网    发表于   2014-09-04
  • OFweek 电子工程 网讯:英飞凌虽是功率半导体行业规模的企业,但其市场份额在2012年不过11.8%(表1)。第二名以后的企业也只占几%的份额。2012年,排在第六名的IR公司的份额为5.5%,通过这次收购,英飞凌的份额将达到近20%,在业内遥遥。

    从销售额来看,英飞凌2013会计年度(2012年10月~2013年9月)的销售额为38亿4300万欧元。IR公司2013年7月~2014年6月的销售额为11亿660万美元,两家公司的销售额简单相加,约420亿元人民币。

    产品和销路呈互补关系

    英飞凌希望通过此次收购扩充产品组合和扩大销路。该公司与IR公司的产品群和技术重叠的很少。比如,在Si功率半导体方面,英飞凌擅长耐压1kV以上的IGBT 芯片 以及采用该芯片的功率模块等大功率用途的功率半导体。这些功率半导体适用于汽车、铁路、光伏发电、风力发电及工业设备等用途。

    而IR公司擅长耐压1kV以下的功率半导体。比如,低耐压IGBT、小型智能功率模块(IPM)、DC-DC转换器用多芯片组件(MCM)等。这些适用于白色家电及AV设备等。

    在Si的下一代材料方面,双方技术也很少有重叠。英飞凌正着手研发SiC,而IR公司正着手研发GaN,而且都是各自领域的者。

    英飞凌于2001年业内投产了SiC 二极管 。IR公司于2010年业内投产了配备GaN功率 晶体管 的MCM。

    SiC主要用于耐压1kV以上的用途,GaN主要用于耐压1kV以下的用途。也就是说,通过这次收购,英飞凌不仅能用Si材料,还能用GaN材料,生产出从小功率到大功率覆盖广泛用途的 功率器件 。

    英飞凌还希望扩大销路。英飞凌对IR在美国市场上的“强大影响力”尤其充满期待。另外,通过这次收购,还可以帮助英飞凌强化在亚洲市场上的地位。

  • ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、 Wpi (大联大)、 Future (富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、 Onlinecomponents 、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

    标签: 芯片 二极管 晶体管 Future Wpi Onlinecomponents

    相关阅读

    ·   光纤衰减器和光纤适配器一样吗,ic... 2024-04-29

    ·   陶瓷放电管有哪些作用,中国电子元... 2024-04-29

    ·   如何降低开关电路中可控硅的故障率... 2024-04-29

    ·   光电晶体管和光电二极管怎么选,购... 2024-04-26

    ·   如何确认射频巴伦类型,电子元器件... 2024-04-26

    ·   多路复用器是解码器吗,电子元器件... 2024-04-26

    ·   挑选FIFO存储器要关注的性能,电子... 2024-04-26

    ·   模块化连接器怎么安装,电子元器件... 2024-04-26

    ·   电子元器件采购网站能买到哪些电子... 2024-04-26

    ·   限位开关出现故障怎么处理?元器件... 2024-04-24

    ·   电子元件网好不好用?在这里买电子... 2024-04-24

    ·   为什么传感器价格相差较大?电子元... 2024-04-24

    ·   好的光线衰减器有哪些特点?电子元... 2024-04-24

    ·   延迟继电器出现误差的原因是什么?... 2024-04-24

    ·   仿真器和烧录器有什么区别?ic元器... 2024-04-24

    ·   ic芯片采购的注意事项是什么?如何... 2024-04-24

    ·   LVDS芯片有哪些特点?看ic电子交易... 2024-04-24

    不同意
    同意并继续