详情页
首页>资料大全>技术专题
2015年智能手机面板分辨率之趋势
国际电子商情    发表于   2014-10-29
    随着低价智能手机市场的快速成长,以及中国电信补贴政策的改变与新兴市场的崛起,碍于成本的压力,品牌与系统厂对于2015年智能手机的分辨率规划有着很大的改变,对于往FHD(1080x1920)以上的高分辨率面板发展的态度不如以往高度积极,但也不表示高分辨率发展趋势会因此而停止。智能手机与其他应用产品的不同在于面板的分辨率必须与应用处理器(Application Processor)与内存(Memory)等其他重要相关零组件配合,即使面板本身可以不断往高分辨率发展,并不代表品牌或者系统厂就会采用,必须在耗能、成本与其他整体应用的考虑之下才会决定面板的分辨率。
面板厂规划在2015年提供HD(720x1280)与FHD(1080x1920)分辨率的整合型产品(In Cell and On Cell)并且大幅降价,同时Apple iPhone 6/6+ 的热卖等原因之下, NPD DisplaySearch预估2015年采用HD与FHD的面板解析的智能手机会成长许多。然而值得注意的是因应新兴市场与低价手机的快速成长,WVGA(480x800)与FWVGA(480x854)在2015年虽然衰退,但是仍然占有很大的比重。NPD DisplaySearch预测采用WQHD(1440x2560)分辨率面板的智能手机在2015年将会有9%的市占比例。

以下为NPD DisplaySearch根据整机的观点探讨2015年智能手机面板分辨率的趋势:

1.WVGA/FWVGA虽然衰退,但仍是重要的智能手机分辨率 根据NPD DisplaySearch三季度智能手机报告DisplaySearch Q3"14 Smartphone, 我们预估qHD(540x960)分辨率以下的智能手机比重由2014年的47%衰退至2015年的34%。虽然呈现衰退,但是仍然占所有智能手机当中很高的比例,因为低价手机快速成长的趋势,即使品牌与系统厂商想要使用较高分辨率的面板,但是在耗能与成本考虑之下,低阶手机仍然以WVGA/FWVGA的分辨率为主,尤其是在中国2015年将会有美金80块以内的LTE智能手机,而其他新兴地区也会推出更多美金60块以内的低阶3G智能手机,因此NPD DisplaySearch预估2015年WVGA/FWVGA与qHD在智能手机有约33%的市场规模。

2.HD分辨率手机快速增长 以往当Apple推出全新的iPhone后,其他手机品牌将分别推出更高规格的产品,以此与Apple在高阶市场竞争。然而今年当iPhone 6/6+问世,除了三星推出Note 4之外,其他品牌并没有在今年下半年推出许多高阶机种,这与整个智能手机市场的成长动能往中低阶规格快速移动有很大的关联性。NPD DisplaySearch在经过与电信商、品牌、系统厂与关键零组件厂商访谈过后发现,2015年介于美金100-150块的4G智能手机期望使用HD分辨率的比例很高,无论是5吋或者5.5吋的面板皆可以使用a-Si的技术,具有很好的成本优势,也因此NPD DisplaySearch预估HD分辨率在智能手机的比例将会由2014年的28%成长至2015年的33%。

3.2015年FHD以上的分辨率会增长至34% 如同前段所述,当今年下半年Apple推出iPhone 6/6+,除了Samsung Note 4之外,其他品牌并未以WQHD(1440x2560)更高的分辨率当作旗舰机种的要求,很多高阶机种仍然使用FHD分辨率。品牌与系统厂除了考虑面板成本之外,应用处理器(Application Processor)与内存(Memory)等其他关键零组件的能力与成本都是必须考虑的。NPD DisplaySearch预估使用FHD以上分辨率的智能手机在2015年将占34%的比重,其中25%为FHD,9%为WQHD。相较于2014年,WQHD由3%的比重成长至9%;预估2015年下半年FHD与WQHD的成长会加快,主要因为零组件成本下降以及技术更成熟,品牌与系统厂更有意愿使用高分辨率显示器。

NPD DisplaySearch预估2015年有可能会有UHD(2160x3840)面板分辨率的智能手机问世,虽然在面板生产方面有很大的挑战,同时现有无论是Video或者其他Content当中4K分辨率并非是主流,同时预计短期内并不会有很大的市场量;然而无论是面板厂或者其他材料供货商,包括Driver IC都已经开始开发与研究6吋左右的UHD显示器,同时Qualcomm的Snapdragon 800系列在2014年底就可以支持4K分辨率的面板,也可支持4K的Video Decode 与 Encode,因此也不无可能将会在2015年看到有UHD 4K分辨率面板的智能手机问世。


图一、2012-2018年全球智能手机的面板分辨率预估















ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: Mouser Element14 e络盟

相关阅读

·   光纤衰减器和光纤适配器一样吗,ic... 2024-04-29

·   陶瓷放电管有哪些作用,中国电子元... 2024-04-29

·   如何降低开关电路中可控硅的故障率... 2024-04-29

·   光电晶体管和光电二极管怎么选,购... 2024-04-26

·   如何确认射频巴伦类型,电子元器件... 2024-04-26

·   多路复用器是解码器吗,电子元器件... 2024-04-26

·   挑选FIFO存储器要关注的性能,电子... 2024-04-26

·   模块化连接器怎么安装,电子元器件... 2024-04-26

·   电子元器件采购网站能买到哪些电子... 2024-04-26

·   限位开关出现故障怎么处理?元器件... 2024-04-24

·   电子元件网好不好用?在这里买电子... 2024-04-24

·   为什么传感器价格相差较大?电子元... 2024-04-24

·   好的光线衰减器有哪些特点?电子元... 2024-04-24

·   延迟继电器出现误差的原因是什么?... 2024-04-24

·   仿真器和烧录器有什么区别?ic元器... 2024-04-24

·   ic芯片采购的注意事项是什么?如何... 2024-04-24

·   LVDS芯片有哪些特点?看ic电子交易... 2024-04-24

不同意
同意并继续