详情页
首页>资料大全>技术专题
科技改变生活 2014广州车展新技术盘点
互联网    发表于   2014-11-27
    根据以往经验,广州车展并不是厂家首发新车和新技术多的时候。身为汽车媒体自然也要做技术控,这次在车展现场我们精心搜罗了一些在国内尚属新鲜的技术,在这里一一呈现。同样喜欢钻研技术的网友们,可以估算一下各项技术实现量产化需要多长时间。

  奥迪激光大灯

  灯具厂又出新玩意了,LED大灯已经Out,现在奥迪开始玩激光大灯。奥迪在车展发布的Quattro Laserlight概念车就装备了激光大灯。

  这套大灯组集成了LED以及激光两种技术。内侧采用LED矩阵式近光灯,外侧使用了激光作为光源。激光照射距离是LED的2倍,可以照亮前方500m,同时亮度也是LED灯的三倍以上。据称奥迪为这套灯组配备了Nvidia TerGA3处理器,应该是为了实时计算投影面积,避免直射对向来车。

  当然出于安全考虑,激光大灯只是点亮而已,亮度类似于示宽灯,看不出照射的实际效果。也许新一代奥迪A8就会实装,大家要相信灯具厂的实力。

  奥迪电子后视镜

  这项技术现在已经用于实车,奥迪R18 e-tron混合动力赛车就装备了AMOLED电子后视镜。用在赛车上不仅是体现科技含量而已,看到R18赛车你就会发现,这种封闭式座舱赛车的后方视野为零。用摄像头取代光学后视镜,能让车手能看到后方视野。

  据介绍,AMOLED后视镜可以减少黑暗中后面车辆车头灯发出的眩光,从而更好保障行车安全。R8 e-tron电动跑车也会装备这种后视镜。对于一般民用车而言,AMOLED后视镜显得大材小用了,估计只会用在R18 e-tron那样存在视野盲区的车上。

    讴歌精确转向系统

  讴歌Precision All-Wheel Steer (P-AWS) 精确转向系统不是首次亮相,之前发布的RLX已经装备这项技术,这回TLX国内首发进行了重点宣传。讴歌强调P-AWS是和2.4L直喷发动机、8速双离合变速箱平齐的技术。大家知道早雪铁龙富康就有后轮随动转向,新天籁也有类似功能。

  讴歌的技术先进在何处?从官方的视频演示就能看出来,这套系统可实时监控车辆动态,通过电机调整左右两侧后轮的前束角。例如高速转向时后轮沿着前轮方向转动一定角度,提高变道稳定性;刹车时收紧车轮的前束,提高直线稳定性;低速转向时后轮反方向转动,增加车辆灵活性。根据海外的讴歌RLX车评,动态评价非常高。从技术的复杂程度、对车辆动态性能的提升角度来说,P-AWS系统确是讴歌SH-AWD之后的又一项秘籍。有这项技术加身,各位千万不要以为TLX就是换标的思铂睿哦。

  沃尔沃可折叠太阳能充电伞

  在电动车馆的沃尔沃展台,我们看到了一台插电混动的S60停在了一块艺术品一样的伞棚里面,这可不是一般的伞,而是一款名叫Solar pavilion可折叠式太阳能充电伞,是由华裔设计师Alvin Huang主导设计开发的。采用了柔性光伏薄膜及可折叠设计,并配备了轻量级的碳纤维管架,通过纤维状嵌入式光伏电板可大量收集室外光照为车辆充电。与此同时,它也是一个非常棒的遮阳装置,降低车辆因暴晒而上升的温度。同时它还具有移动灵活性:充电伞可以折叠放进一个小帐篷袋,可放入车辆的后备箱内。

  虽然我们认为这个产品花瓶的意义大于实际的意义,太阳能充电的效率以及受地域、天气等客观因素的影响都是不得不担心的问题,但是它确实吸引更多人对新能源发展的关注,充电技术也可以很有艺术感,同时也开拓了更多未来新能源解决方案的思路。

    普利司通非充气轮胎

  在普利司通的展台上,我们看到了一部可爱的电动车,这部车特别的地方不是它的外形,而是它装配的四个普利司通研制的第二代非充气轮胎。轮胎侧面轮辐部分的材质为热塑性树脂,为了减少轮胎内部的压力与变形,在设计轮辐时,运用了FEM(有限元分析)模拟,使得轮辐的形状设计在代的基础上得到进一步优化。同时载重能力和行驶性能都得到了大幅的提升,测试汽车的重量为410kg,设计可承受的时速达到60km/h。

  目前这种轮胎依然处于概念化试验阶段,但如果未来技术成熟,制造成本降低下来的话,那就再也不用担心扎钉子爆胎了,只是没有了空气的缓冲,不知道舒适性到底怎么样。

  观致逸云2.0

  观致逸云在推出1年的时间后,这套系统又有了大的更新,主要是取消了一些以往比较鸡肋的功能,但是更吸引眼球的,是增加了微信接人,驾驶模式,兴趣点推荐等功能。当中重要的就是利用微信推送可以实现接人的功能,通过微信,接人方和被接方都可以实时地了解到对方所在的位置和将会到达的时间,让接人变得更加有趣和有预见性。兴趣点推荐可以根据车主关注的消费项目进行分析,推荐一些附近的如餐厅、电影院、健身房之类的设施,丰富车主的生活。

  根据厂方透露,逸云2.0已经向部分外部服务商开放平台,除了目前我们暂时能看到有微信、大众点评等已经进入这个平台外,未来还会有更多相关的软件也会继续加入。我想,要不考虑加入个淘宝和支付宝,这样老公在开车,老婆也可以在一旁开心的shopping了。

    上海通用车联网战略

  上海通用在本届广州车展上除了展出全系的整车产品外,还发布了的车联网战略,通用集团希望通过的通讯技术,来为车主们提供以无线车载信息服务、移动娱乐及消费、智能驾驶为主要功能的人机交互系统,并通过发布的4G安吉星与旗下三大品牌的人机交互系统配合实现。按照上海通用的规划,到2020年时,上海通用汽车下所有品牌所有型号车辆要100%实现车联网系统覆盖。

  新的安吉星可以通过4G无线路由器建立WIFI热点,不但可以同时连接7台设备,还可以覆盖15米的范围,大大增加的实用性。此外,在向车主推送导航信息时,几乎无需等待就可以立即接收线路信息并可以根据实时路况随时修改,避开拥堵路线,还加入了天气提醒,这都是以往没有的。通用的“车联网”战略还只是刚刚起步,现在的功能还比较初级,未来还不仅会开放平台,还有可能实现一定程度的自动驾驶。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: e络盟 贸泽 大联大

相关阅读

·   光纤衰减器和光纤适配器一样吗,ic... 2024-04-29

·   陶瓷放电管有哪些作用,中国电子元... 2024-04-29

·   如何降低开关电路中可控硅的故障率... 2024-04-29

·   光电晶体管和光电二极管怎么选,购... 2024-04-26

·   如何确认射频巴伦类型,电子元器件... 2024-04-26

·   多路复用器是解码器吗,电子元器件... 2024-04-26

·   挑选FIFO存储器要关注的性能,电子... 2024-04-26

·   模块化连接器怎么安装,电子元器件... 2024-04-26

·   电子元器件采购网站能买到哪些电子... 2024-04-26

·   限位开关出现故障怎么处理?元器件... 2024-04-24

·   电子元件网好不好用?在这里买电子... 2024-04-24

·   为什么传感器价格相差较大?电子元... 2024-04-24

·   好的光线衰减器有哪些特点?电子元... 2024-04-24

·   延迟继电器出现误差的原因是什么?... 2024-04-24

·   仿真器和烧录器有什么区别?ic元器... 2024-04-24

·   ic芯片采购的注意事项是什么?如何... 2024-04-24

·   LVDS芯片有哪些特点?看ic电子交易... 2024-04-24

不同意
同意并继续