详情页
首页>资料大全>技术专题
引导未来技术 市售OLED电视推荐指南
中关村在线    发表于   2014-12-06

    现在智能电视发展迅速,各种附加功能层出不穷。但是无论智能功能如何丰富,都无法动摇画质在用户心中的地位,电视的画质依旧是用户关心的。而当今各种类型的电视中,又以OLED电视画质为出色,并被公认为代替液晶的下一代显示技术。自2007年OLED技术被次应用到电视上,到现在已经经历了七年时间。在这期间,LG等大型电视厂商大力发展OLED电视产业,促使这个项新技术得以迅速发展和应用。

OLED是代替液晶的下一代显示技术

    OLED有机电视屏幕是自发光,摒弃了液晶电视的背光束缚,每一个像素都可以单独控制其亮度,这就让OLED屏幕在对比度方面有着绝对的优势。同时,在色域和响应时间等方面,OLED也有着完美的表现。此外,OLED跟LED相比,它能做得非常薄、小以及灵活,在曲面方面有着天然的优势。清华大学色研所认证:OLED有机电视比曲面LCD电视更好的呈现纯色(例如红色、黄色),而且对比度高,这符合中国人的审美和色彩喜好。而且在普通电视频道下OLED有机电视有着更为出色的画质。

LG OLED电视使用了四色技术

    此外,LG厂商还研发了WRGB四色技术,将其引入OLED电视中,以进一步提升画面色彩和亮度。WRGB四色技术在传统的红、绿、蓝三基色的基础上增加了白色的子像素,使得每个物理像素都由四个颜色的子像素构成。白色的加入,能够组合出更多的色彩和亮度,表达不同灰度和明暗反差能力。

卖场内的LG展台

    现在网络购物异常火热,双十一热度刚刚散去,双十二又要来临。很多消费者购买商品的渠道逐渐转为线上,需要什么东西都习惯到网上去搜索。但是对于电视这样的大型家电,用户到实体店中才能够真切地感受到产品的画质、操控等性能。消费者能够看好试好了再购买,避免出现产品与宣传不符的现象。

    近期,笔者走访了北京的一些电器卖场。发现现在关注并购买OLED电视的消费者越来越多,卖场的OLED电视样机前经常能够看到驻足观赏的用户。经过询问,卖场中前来购买电视的消费者大多对OLED电视有所了解,并且知道OLED拥有更为出色的画质。下面笔者就为大家推荐几款卖场中关注度非常高的几款优秀的OLED电视吧。

LG EC9700 顶级旗舰4K+OLED

● LG 65EC9700-CA 顶级旗舰4K与OLED的完美结合

    作为LG推出的OLED产品,LG 65EC9700-CA电视打破了4K与曲面OLED有机自发光技术之间的壁垒,将两个不同次元尖端的技术完美得结合,打造出了这款电视行业内水准的产品。在卖场中,这款电视被摆放在展柜外侧非常显目的地方,吸引了很多消费者的顾客驻足。这款电视还拥有WRGB四色技术、纤薄的机身、LG webOS操作系统和不闪式3D技术,在各方面都有着顶级的表现。

卖场中的LG 65EC9700-CA电视

    LG 65EC9700-CA电视是全球首台4K曲面OLED有机自发光电视,于今年9月份正式登陆中国。一般的电视产品仅具有4K和OLED其中一项技术,用户在购买时也不得不面对4K超清和OLED之间的选择。而这款电视将OLED技术和4K超清分辨率两项尖端技术融合到了一起,能够创造前所未有的视觉体验。还提供3年屏幕保修的服务,十分贴心。

 

卖场中的LG 65EC9700-CA电视提供3年屏幕保修

    这款电视在显示方面具有WRGB四色技术,不仅提升了画面的亮度,并且能够组合出更加丰富多彩的颜色,表现不同的的灰度和明暗反差。此外,这款电视搭载了webOS的极简操作系统,界面简单操作便捷。并且配有专门的动感遥控器,能够实现更加丰富的操作方式。

LG 65EC9700-CA电视使用了顶级的4K OLED屏幕

LG 65EC9700
产品定位网络电视,智能电视,超高清电视,OLED电视
屏幕尺寸65英寸
屏幕比例16:9
分辨率3840*2160
液晶面板曲面超高清OLED面板
背光灯类型OLED有机发光二极管
观看距离5.0米以上
支持格式2160p(超高清)
图像特点色彩还原,至真4K图像处理引擎Pro,三重XD引擎,画质魔法师III,分辨率提升
输出功率40W
音效特点哈曼卡顿音响
网络功能支持
3D显示支持偏光式3D显示
USB媒体播放支持,USB支持视频格式:DivX HD,RMVB

USB支持图片格式:JPEG,JPS,MPO

遥控器LG动感应遥控器
HDMI接口1*HDMI
其他接口 2×USB3.0接口

1×USB2.0接口

机身尺寸含底座:1447.4×826.9×56.3mm
机身重量含底座:23.2kg
其它性能智能电视:英特尔WIDI,MHL,Miracast,智能分享,快速启动栏

功能应用:3D转2D,2D转3D,景深调节(0-+20)

保修政策 全国联保,享受三包服务
质保时间 1年
质保备注 整机1年,电视主要部件3年
客服电话 400-819-9999
电话备注 周一至周日:8:00-20:00
详细内容 对国家规定或者经营者与消费者约定包修、包换、包退的商品,经营者应当负责修理、更换、或者退货。在保修期内两次修理仍不能正常使用的,经营者应当负责更换或者退货。对包修、包换、包退的大件商品,消费者要求经营者修理、更换、退货的,经营者应当承担运输等合理费用。应当向消费者提供有关商品或者服务的真实信息,不得作引人误解的虚假宣传。进入官网>>

    编辑点评:LG 65EC9700-CA电视作为LG的旗舰产品,是众多尖端技术的结晶,代表了电视行业的水准。画质方面将4K超清与OLED有机自发光完美结合,搭配曲面的屏体,能够给用户前所未有的体验。当我们把这款电视59999元的价格告诉顾客时,他们也并没有显示出有多意外。毕竟LG 65EC9700-CA电视的完美的画质,绝对对得起这个价格。

 LG 55EC9300-CA 卓越性能价格亲民

    LG的旗舰级OLED电视为用户提供了顶级的画质和操控体验,但是对于一般的用户来说价位还是有些偏高。相比之下,LG 55EC9300-CA曲面电视在拥有顶级的全高清OLED面板、画质处理技术、完美舒适画质、极简操控系统的同时,拥有非常亲民的价格,市场售价仅为19999元。对于想要体验曲面OLED完美画质的用户,非常值得入手。在卖场中,很多消费者对这款产品有着浓厚的兴趣,向销售人员询问很多产品的特性。

卖场中的LG 55EC9300-CA电视

    LG 55EC9300-CA作为顶级的OLED有机自发光电视还拥有顶级的画质。其采用的顶级OLED有机发光面板,屏幕使用了OLED有机材质,能够独立控制每个像素点的亮度和色度,能够表现出绝无仅有的优质画质,在色彩度、对比度、清晰度等方面的表现都无可挑剔。

LG 55EC9300-CA电视外观

    LG 55EC9300-CA电视拥有完美的超薄机身和优雅的屏幕曲线,并且使用了航天材料,搭配独特的弧形底座,堪称一件艺术品。智能方面,这款电视搭载了webOS这一极简的智能操作系统,打造“简单切换,简单连接,简单发现”这三个“简单”的概念,让操作变得更加简单、高效。

LG 55EC9300-CA电视使用webOS操作系统

 

LG 55EC9300-CA电视性能出色价格亲民

LG 55EC9300
产品定位全高清电视,网络电视,智能电视,OLED电视
屏幕尺寸55英寸
屏幕比例16:9
分辨率1920*1080
液晶面板曲面OLED面板
背光灯类型OLED有机发光二极管
观看距离5.0米以上
支持格式1080p(全高清)
扫描方式支持逐行扫描输入
遥控器Magic Motion体感遥控器
HDMI接口4*HDMI
其他接口 3×USB接口

1×数字音频光纤

AV接口

分量接口

操作系统WebOS系统
机身重量含底座:16.3kg
保修政策 全国联保,享受三包服务
质保时间 1年
质保备注 整机1年,电视主要部件3年
客服电话 400-819-9999
电话备注 周一至周日:8:00-20:00
详细内容 对国家规定或者经营者与消费者约定包修、包换、包退的商品,经营者应当负责修理、更换、或者退货。在保修期内两次修理仍不能正常使用的,经营者应当负责更换或者退货。对包修、包换、包退的大件商品,消费者要求经营者修理、更换、退货的,经营者应当承担运输等合理费用。应当向消费者提供有关商品或者服务的真实信息,不得作引人误解的虚假宣传。进入官网>>

    编辑点评:LG 55EC9300 OLED有机电视绝对是OLED中的精品,无论是从画面质量,还是观看体验等方面都表现得极其完美。webOS的极简操控系统,为用户提供了简单快捷的智能体验。对于这款在各个方面都有如此卓越表现的LG 55EC9300有机电视来说,19999元的价格可谓物超所值。

 LG 55EA9700优雅外观经典机型

    LG 55EA9700是去年推出的一款曲面OLED液晶电视,型号稍微有一点旧,但是比较经典。尤其是其完美的弧线与水晶底座的完美搭配,非常精美十分特别,在卖场中非常引人注目。而且由于这款电视是旧一点的型号,价格下浮了不少了。这款电视因为使用了OLED有机面板,和WRGB四色技术,在色彩鲜艳度、对比度、清晰度等方面都有着卓越的表现。

LG 55EA9700电视外观

    LG 55EA9700电视拥有非常典雅别致的外观,弧形的超薄机身再加上晶莹通透的水晶底座,尽显这款电视的精致设计。这款电视使用了OLED有机面板,每个像素点能够独立控制亮度和色度,能够表现出极其优秀的画质。搭配四色技术,有效提升屏幕亮度,提供更加靓丽的画面。曲面的屏体设计,更加符合人眼的观看习惯,提供更加舒适逼真的视觉效果。

LG 55EA9700电视拥有精美的外观

    LG 55EA9700电视拥有方便易用的智能操控系统,以极简的操控界面,为用户提供直观,快捷的操作方式。智能遥控器能够实现指点控制、滚轮控制、手势控制和语音控制等丰富的智能操控,能够满足多样的用户需求。此外,不闪式3D技术的配备,让用户在家就能够享受3D大片的逼真效果。

LG 55EA9700电视拥有不闪式3D技术

LG 55EA9700-CA
产品定位全高清电视,3D电视,网络电视,智能电视,OLED电视
屏幕尺寸55英寸
屏幕比例16:9
分辨率1920*1080
液晶面板曲面OLED面板
背光灯类型OLED有机发光二极管
观看距离3.1-4.0米
上市时间2013年
图像特点LG WRGB 4色至真技术
输出功率20W×2
音效系统Virtual Surround Plus
音效模式6 modes
扬声器2个
3D显示支持,偏光式3D,2D转3D
流媒体播放支持
USB媒体播放支持,USB支持视频格式:

AVI,MKV,MP4,VOB,MPG,MPEG,RMB,RMVB,Divx

USB支持音频格式:MP3,AAC

USB支持图片格式:JPEG,JPG

遥控器动感应遥控器
HDMI接口4*HDMI
网络接口1×网络接口
其他接口 2×USB2.0

1×USB3.0

1×AV输出接口

1×AV输入接口

电源性能220V
产品功耗270W
机身尺寸含底座:1227×795×192mm
机身重量含底座:16.9kg
其它性能Smart Share智能分享
包装清单 电视机身 x1

底座 x1

遥控器 x1

说明书 x1

保修卡 x1

3D眼镜 x4

保修政策 全国联保,享受三包服务
质保时间 1年
质保备注 整机1年,电视主要部件3年
客服电话 400-819-9999
电话备注 周一至周日:8:00-20:00
详细内容 对国家规定或者经营者与消费者约定包修、包换、包退的商品,经营者应当负责修理、更换、或者退货。在保修期内两次修理仍不能正常使用的,经营者应当负责更换或者退货。对包修、包换、包退的大件商品,消费者要求经营者修理、更换、退货的,经营者应当承担运输等合理费用。应当向消费者提供有关商品或者服务的真实信息,不得作引人误解的虚假宣传。进入官网>>

    编辑点评:OLED相比LED有着非常大的优势,绝对是未来电视发展的方向,在色彩度、对比度、清晰度、厚度等方面都堪称完美。经典的机型、完美的画质、再加上没有水分的价格,感兴趣的用户可不要错过哦。

LG GALLERY 画廊OLED艺术典雅

    相较于曲面电视,LG GALLERY OLED电视采用了平面的设计,超薄的机身搭配富有文艺范的艺术边框,能够完全融入墙壁,成为客厅中的一件艺术品。LG在设计这款电视时,就是不仅要保证电视在开机时能够提供完美的视听享受,同时让电视待机状态时也能够像一幅艺术品一样装点人们的居住空间,而不再是墙壁上一块漆黑的缺憾。

LG GALLERY电视外观

    LG GALLERY电视在外观上充分利用了OLED的超薄特性,完美贴合在墙壁上。再加上仿照相框设计的艺术边框,看上去完全就像是墙壁上面的一幅艺术作品。但是这件“艺术品”却不是无声的,在画廊OLED电视边框的帆布封面下方隐藏着2.2环绕立体音响。用户打开电视,就能够享受双扬声器与低音炮带来的美妙体验。

画廊OLED电视拥有2.2环绕立体音响

    画质方面,LG画廊电视使用了顶级的OLED面板,拥有卓越的对比度、极速画面清晰、全方位的观赏视角、无闪烁更亮丽的3D画面。搭载的WRGB四色技术,能够显著提升屏幕亮度,表现更加绚丽多彩的画面。此外,LG画廊OLED电视还搭载有智能操作系统,搭配动感遥控器,能够实现更加便捷的操控和丰富的智能体验。

LG GALLERY电视拥有大师画廊模式

    编辑点评:与其说LG GALLERY 画廊OLED是一台电视,不如说他是一件高科技的艺术品。它将OLED的完美画质、震撼逼真的音响、简单便捷的智能操控这些科技元素和艺术的外观相融合,搭配大师画廊模式,能够瞬间提升家中的艺术氛围。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 二极管 Mouser Element14 e络盟

相关阅读

·   光纤衰减器和光纤适配器一样吗,ic... 2024-04-29

·   陶瓷放电管有哪些作用,中国电子元... 2024-04-29

·   如何降低开关电路中可控硅的故障率... 2024-04-29

·   光电晶体管和光电二极管怎么选,购... 2024-04-26

·   如何确认射频巴伦类型,电子元器件... 2024-04-26

·   多路复用器是解码器吗,电子元器件... 2024-04-26

·   挑选FIFO存储器要关注的性能,电子... 2024-04-26

·   模块化连接器怎么安装,电子元器件... 2024-04-26

·   电子元器件采购网站能买到哪些电子... 2024-04-26

·   限位开关出现故障怎么处理?元器件... 2024-04-24

·   电子元件网好不好用?在这里买电子... 2024-04-24

·   为什么传感器价格相差较大?电子元... 2024-04-24

·   好的光线衰减器有哪些特点?电子元... 2024-04-24

·   延迟继电器出现误差的原因是什么?... 2024-04-24

·   仿真器和烧录器有什么区别?ic元器... 2024-04-24

·   ic芯片采购的注意事项是什么?如何... 2024-04-24

·   LVDS芯片有哪些特点?看ic电子交易... 2024-04-24

不同意
同意并继续