OFweek电子工程网讯:苹果对于产品新功能都比较谨慎,通常经过反复测试,确保用户体验顺畅才会上市,比如指纹识别功能。别小看这一块小小的 Home 键,其背后的研究却持续了好几年,才能做到现在的效果。现在有一家公司声称,他们的指纹识别将比苹果还好。
这家公司就是 Synaptics,它广为人知的产品是笔记本中的触摸板,根据 PC World 报道,这家公司去年 10 月份收购了一家指纹 ID 提供商 Validity,花了 2.55 亿美元。他们的技术原理和 iPhone 完全不一样,而且认为效果要更好。
iPhone 的做法是把芯片与传感器放置在 Home 键后面,通过蓝宝石来保证表面的整洁,金属圈来扫描活体皮肤,保障准确度,这一方法足够聪明而且花了不少力气,但是却不适合别的手机厂商,因为市面上大部分 Android、Windows Phone 手机都没有实体 Home 键。
比如 LG、HTC、索尼、华为的高端 Android 手机已经放弃了实体 Home 键,Windows Phone 很早就彻底没有了,所有的旗舰产品里,只有三星的 Galaxy S、Galaxy Note 系列保留了。
为此,HTC One Maxx 的指纹解锁模块放置到了后背,看起来十分不自然。
而 Validity 的技术可以解决这个问题,他们的方法是将指纹识别传感器放置于屏幕与显示器中间,用户只需要在手机屏幕上划拉手指就可以解锁。
Validity 的技术关键点在于,传感器不是和芯片绑定在一起的,这意味着利用独立的印刷电路,将传感器放置其中,放于玻璃之下。Validity 通过关键材料的应用将传感器、电路变透明,使得用户察觉不到它们的存在。
这样的好处在于,由于不和芯片绑定在一起,传感器可以做得更大,提升准确度。他们的概念总监 Andrew Hsu 说道,这项技术可以穿透皮肤表层,探测到内部,而苹果在遇到皮肤受损或者按键泥垢的情况下无法识别。
Hsu 表示:“收购 Validity 的动机主要在于双方的互补性,他们的底层传感技术也是基于电容的,假以时日,它有可能超过苹果的表现。”
如果 Synaptics 能实现它所说的那样,实现屏幕下的大范围识别,那对于厂商来说是个福音,他们不需要单独开发这一技术,只需要利用统一的模块就行。不过既然苹果都研究了多年,那么 Synaptics 能否也用起来很顺畅,就很难说了,至少我有以下几个疑问:
1.识别准确度,苹果的技术十分复杂,应用了金属圈、蓝宝石来保障体验,Synaptics 的方式太过简单了,手机玻璃易磨花,用户爱贴膜,这些难道不会影响识别度?
2.耗电,更大的传感器会带来耗电的增加
3.厚度,玻璃下再放置一层电路和传感器,会增加厚度,这对于追求薄的厂商来说是无法容忍的
我们希望能尽快看到这一技术的实际应用,到时候是猫是虎就一目了然了。