详情页
首页>资料大全>技术专题
多传感器集成单芯片,智能化从这里开始
CTIMES    发表于   2015-03-25

随着物联网兴起与穿戴式装置普及,感测晶片的应用越来越广泛,根据市调机构统计,感测晶片2014-2019年之复合成长率约为13%,而2019年是占率更将达到240亿美元。不过,受限于尺寸大小、耗电量、成本等因素,穿戴式装置仍不能整合多种类的感测晶片,因此在功能上还不够智慧化,未能满足用户的多种需求。

除此之外,台湾虽在晶片制造及设计产业有高市占率,但感测晶片相关技术大多由国外大厂掌握,台湾感测晶片设计产业仅占全球不到1%。因此为了解决这样的问题,并加速台湾掌握感测晶片市场,国家实验研究院晶片系统设计中心开发出“多感测整合单晶片技术”,藉由台湾优势的半导体技术,整合不同种类的感测器与 IC晶片,缩小晶片尺寸、降低功耗,同时也减少成本,让穿戴式装置能够更智慧化,且功能也更强大。

由于受限于可动或固定的设计,以及使用电极金属的不同,三大类感测晶片(运动、环境、生医)必须采用三种不同的制程,因此难以整合进同一装置当中。国家晶片系统设计中心前瞻技术组经理蔡瀚辉指出,若一件穿戴式装置必须同时具备不同种类的感测器功能,那么不同类的感测晶片之间、以及感测晶片与系统电路之间难以整合,这将造成微小化及功耗的困难,同时也提高生产成本。以苹果的Apple Watch来看,只内建了心律感测器、加速度计以及GPS,功能并不算多。


而多感测整合单晶片技术克服上述问题,将MEMS结构透过蚀刻等制成,在未破坏电路结构下,整合于一般IC晶片中,并且克服不同金属和半导体IC制程整合于单一基板的困难,只需透过单一标准制程就能够整合运动、环境及生医三大类感测晶片与IC电路。蔡瀚辉表示,未来单一晶片内除了能够整合多项不同种类的感测功能外,包含无线通讯、计算及记忆等一般IC功能也能一并整合其中。而他也指出,此技术让系统微小化,缩小了约50%的晶片尺寸,耗能降低一半,成本也只需传统感测系统的三分之一到四分之一。而目前晶片中心将与国内制程及封装厂合作,预计一至两年内有相关产品上市。

标签: 苹果 多传感器 晶片

相关阅读

·   光纤衰减器和光纤适配器一样吗,ic... 2024-04-29

·   陶瓷放电管有哪些作用,中国电子元... 2024-04-29

·   如何降低开关电路中可控硅的故障率... 2024-04-29

·   光电晶体管和光电二极管怎么选,购... 2024-04-26

·   如何确认射频巴伦类型,电子元器件... 2024-04-26

·   多路复用器是解码器吗,电子元器件... 2024-04-26

·   挑选FIFO存储器要关注的性能,电子... 2024-04-26

·   模块化连接器怎么安装,电子元器件... 2024-04-26

·   电子元器件采购网站能买到哪些电子... 2024-04-26

·   限位开关出现故障怎么处理?元器件... 2024-04-24

·   电子元件网好不好用?在这里买电子... 2024-04-24

·   为什么传感器价格相差较大?电子元... 2024-04-24

·   好的光线衰减器有哪些特点?电子元... 2024-04-24

·   延迟继电器出现误差的原因是什么?... 2024-04-24

·   仿真器和烧录器有什么区别?ic元器... 2024-04-24

·   ic芯片采购的注意事项是什么?如何... 2024-04-24

·   LVDS芯片有哪些特点?看ic电子交易... 2024-04-24

不同意
同意并继续