详情页
首页>资料大全>技术专题
可穿戴设备能否普遍化
互联网     发表于   2015-03-27

有人说,在科技博客这个圈子里,可穿戴设备是个让人听了想睡觉的词。叽叽喳喳吵了至少一年了,2014年或将成为可穿戴设备的突破年,在今年的CES上也有众多的可穿戴设备展出。虽然业界大佬不争相涌入这一市场就如同与行业脱节一样,但问题是没有哪款设备能够说服多数人把它“戴”在身上。除了“体验”这种虚无飘渺的说辞之外,技术上或许还要从长计议。

难关:尚需攻克

实现尽可能低的系统功耗是可穿戴设备主要技术挑战,同时也需要使用创新的算法和传感器。

目前可穿戴设备基本上通过各种传感器进行相关指标的测量,以MCU或AP作为主控,外加传统蓝牙、低功耗蓝牙或NFC等技术进行无线通信。虽然这些技术分别相对成熟,但组合在一起适应可穿戴设备的需求还远不像“搭积木”那么简单。

德州仪器(TI)MSP430中国区业务拓展经理刁勇对《中国电子报》记者介绍说,从技术层面上看主要面临两大难点:一是可穿戴设备是用电池供电的,需要较长的待机和使用时间,实现尽可能低的系统功耗是主要技术挑战。二是要实现体征数据的测量比如心跳等,需要使用创新的算法和传感器,这对开发人员而言是全新的领域。

恩智浦大中华区便携设备及计算产品部高级市场总监石敬岩表示,功耗、电池寿命以及传感器都是阻碍可穿戴设备市场发展的因素,在将来这些领域会持续成为创新焦点。博通中国区销售总监钱志军认为,小巧以及便于携带是可穿戴设备的重要特性,来自功耗的挑战令人关注。

而从实际设计来看,还有诸多细节有待斟酌。安森美半导体应用产品部(医疗类)高级市场工程师席金苗指出,以可穿戴助听器为例,在技术上没有不可逾越的障碍,在设计方面仍然面临一些挑战,如在总体系统方面,怎样提供优异的声音品质和计算能力?怎样在低供电电压条件下(可能低至1.0V)将能耗降至低?怎样将物理尺寸减至小?在信号处理硬件平台方面,怎样选择适合的DSP 架构及DSP?怎样提高软件灵活性?怎样选择适合的无线连接技术等。这些“细节”或将决定终成败。

而让可穿戴设备“借力打力”更是两全其美的选择。博通总裁兼首席执行官、董事会成员Scott A.McGregor说,可充分利用现有的智能手机和平板电脑的强大处理能力来处理可穿戴设备收集到的数据,例如生命体征、运动指标或睡眠质量等,这样既能减少对于可穿戴设备处理能力的要求,同时降低了功耗,进而可穿戴设备的成本也会降低,消费者能以较低的价格购买。

标签: 可穿戴 电子行业

相关阅读

·   光纤衰减器和光纤适配器一样吗,ic... 2024-04-29

·   陶瓷放电管有哪些作用,中国电子元... 2024-04-29

·   如何降低开关电路中可控硅的故障率... 2024-04-29

·   光电晶体管和光电二极管怎么选,购... 2024-04-26

·   如何确认射频巴伦类型,电子元器件... 2024-04-26

·   多路复用器是解码器吗,电子元器件... 2024-04-26

·   挑选FIFO存储器要关注的性能,电子... 2024-04-26

·   模块化连接器怎么安装,电子元器件... 2024-04-26

·   电子元器件采购网站能买到哪些电子... 2024-04-26

·   限位开关出现故障怎么处理?元器件... 2024-04-24

·   电子元件网好不好用?在这里买电子... 2024-04-24

·   为什么传感器价格相差较大?电子元... 2024-04-24

·   好的光线衰减器有哪些特点?电子元... 2024-04-24

·   延迟继电器出现误差的原因是什么?... 2024-04-24

·   仿真器和烧录器有什么区别?ic元器... 2024-04-24

·   ic芯片采购的注意事项是什么?如何... 2024-04-24

·   LVDS芯片有哪些特点?看ic电子交易... 2024-04-24

不同意
同意并继续