详情页
首页>资料大全>技术专题
炫声色与短焦技术完美融合 优派光舰投影机新品发力教育市场
EEFOCUS    发表于   2015-05-19

全球视讯领导品牌美国优派(ViewSonic)公司在商用投影机市场正在持续发力。日前,优派推出了其光舰投影机系列之教育短焦主力机型——PJD6352Ls和PJD6552Lws两款新品,为教育行业、政府采购,个人娱乐等用户提供更好的短焦投影解决方案。

 

优派PJD6352Ls和PJD6552Lws不仅采用超炫彩、超炫音两大超炫技术带来完美的声、色、美投影风暴,其短焦技术的采用,让此款投影机的投射比分别达到0.61、0.49,意味着距离投影幕一米远即可分别投射出80英寸和100英寸的画面,很好地解决了投影距离远给教学、会议带来的光影困扰,极大提升空间利用效率。同时, PJD6352Ls和PJD6552Lws在各项基础技术上也为非一般影质的输出保驾护航,如拥有1024×768和1280×800分辨率,对比度为22000:1,30 bits/1.07 B Colors的显示色彩,亮度则达到ISO 3200。据悉,PJD6352Ls和PJD6552Lws两款新品已于5月初登陆国内上市。

 

 

超炫彩超炫音助力无以伦比声色美风暴

PJD6352Ls和PJD6552Lws采用优派SuperColor超炫彩技术,拥有独步全球的色轮及灯泡调整技术,并展现更宽广色域,品质更胜一般DLP投影机,真实呈现“所见即所得”的色彩。明暗场景的自动适应和识别也是优派SuperColor超炫彩技术的亮点之一,无论是明暗场景都能投影逼真的色彩效果。不仅如此,PJD6352Ls和PJD6552Lws还为用户提供了多达5种色彩模式,方便用户根据投影环境和个人喜好选取合适的色彩模式。

 

 

同时,PJD6352Ls和PJD6552Lws采用优派SonicExpert超炫音技术,让投影的音效超乎想象,音品清晰悦耳、爆发力十足;可根据不同的场景选择不同的声音模式,包括标准模式、简报模式、娱乐模式,带来高清晰、更立体的音质,为此投影机锦上添花,不仅“好看”,而且“好听”。

 


优派PJD6352Ls和PJD6552Lws采用HDMI 1.4高清数字接口,全面支持蓝光3D格式,可以直接连接蓝光DVD,多种格式自动识别匹配;佩戴ViewSonic 3D眼镜,即可体验3D剧场般的观感效果,这也特别适于学校播放天文、地理及自然科学等教育用途,对提高学生学习兴趣、推动探索科技的积极性大有裨益。

 

短焦技术体验与众不同的小空间大荧幕

优派光舰系列PJD6352Ls和PJD6552Lws是3200流明亮度的XGA/WXGA教育短焦投影机,除了带来 “声色美”全方位视听享受外,还能体验小空间、大荧幕带来的震撼效果。PJD6352Ls和PJD6552Lws采用短焦技术,投射比分别为0.61、0.49,意味着距离投影幕一米远即可分别投射出80英寸和100英寸的画面。

 

短焦技术的应用,让优派系列教育短焦投影机在空间狭小的地方也安装自如,不仅可以用于大型教室,在小班制的小教室也能方便安装。同时,超短焦机型安装距离短,投影阴影面积小,也可以为室内增加更多的活动区域,观众位置更加方便。此外,在一般商务会议中,短距离投影功能可以使投影机与屏幕之间的距离更短,有效地节省了桌面空间,令桌面会议舒适且高效。

 

贴心设计人性化应用引领投影视讯科技

优派光舰系列投影机不仅在技术优势上先人一步,在人性化设计方面也是做足功夫,无不体现其的视讯应用。PJD6352Ls和PJD6552Lws投影机侧边隐藏式HDMI/MHL连接槽,专为插入无线HDMI dongle或MHL接头所设计,合身空间也适合其他产品插入,搭配透明开盖,外在仍保持流畅曲面,简洁风格一览无遗。同时,PJD6352Ls和PJD6552Lws可拆式后盖设计,延伸表面光射线,直达尾端,让投影机一体成型;内在理线实用功能,遮蔽后方过多接线与接头,再放入遥控器,空间配置恰到好处。

 


让人惊喜的是,PJD6352Ls和PJD6552Lws还搭配优派WPG-300无线连接,无需内建软件,也可投影在线传播各种多媒体内容,比如选择Live Cam可欣赏手机影像,选择Air View可收看远方投影画面,并作画面4分屏,还可实现实时投影,实时批注,带给用户卓越的应用体验。

      

 

PJD6352Ls和PJD6552Lws还具备优派独特的App功能。透过手机下载vRemote应用程序,即可把手机变成遥控器,经由红外线功能操控投影机;另外,可对投影出来的画面进行拍照,籍由内建的软件功能,立即自动调正投影出来的画面。vRemote虚拟遥控器带来全新的操作体验,从此再也不必担心遥控器的遗失了。

 

 

此外,PJD6352Ls和PJD6552Lws配备丰富的I/O端口,让此系列投影机得以接收与播放各种数字影音档案、甚至是高画质高音质的影片,多样化的应用含盖PC、笔记本、游戏主机、模拟机顶盒、工业计算机控制器等。

 


秉承对视讯科技的专业坚持,优派始终专注于开发各式创新的显示科技产品与视讯解决方案。从完整的显示器全产品线到大型数字电子解决方案,以及商务、教育、家庭娱乐及高端工程等应用之全系列投影机,优派凭借卓越品质、动人色彩、优异质量,一直引领着视讯行业风潮。凭借如此之多的创新技术和应用,优派光舰系列教育短焦投影机PJD6352Ls和PJD6552Lws将以声色美风暴席卷市场。

标签: 短焦技术 优派 投影机 超炫音技术

相关阅读

·   光纤衰减器和光纤适配器一样吗,ic... 2024-04-29

·   陶瓷放电管有哪些作用,中国电子元... 2024-04-29

·   如何降低开关电路中可控硅的故障率... 2024-04-29

·   光电晶体管和光电二极管怎么选,购... 2024-04-26

·   如何确认射频巴伦类型,电子元器件... 2024-04-26

·   多路复用器是解码器吗,电子元器件... 2024-04-26

·   挑选FIFO存储器要关注的性能,电子... 2024-04-26

·   模块化连接器怎么安装,电子元器件... 2024-04-26

·   电子元器件采购网站能买到哪些电子... 2024-04-26

·   限位开关出现故障怎么处理?元器件... 2024-04-24

·   电子元件网好不好用?在这里买电子... 2024-04-24

·   为什么传感器价格相差较大?电子元... 2024-04-24

·   好的光线衰减器有哪些特点?电子元... 2024-04-24

·   延迟继电器出现误差的原因是什么?... 2024-04-24

·   仿真器和烧录器有什么区别?ic元器... 2024-04-24

·   ic芯片采购的注意事项是什么?如何... 2024-04-24

·   LVDS芯片有哪些特点?看ic电子交易... 2024-04-24

不同意
同意并继续