详情页
首页>资料大全>技术专题
华为已经在手机技术上碾压苹果?
凤凰网科技    发表于   2016-03-21

美国财经网站The Motley Fool自由撰稿人阿什拉夫·伊萨(Ashraf Eassa)近刊文称,在智能手机市场中,华为渐渐成为赢家,而苹果却成了输家。华为即将推出P9旗舰智能手机,如无意外,手机的硬件将在许多方面超过 iPhone。伊萨认为苹果应该在iPhone 7上采用更多尖端技术,在硬件上成为。

在智能手机市场,华为迅速崛起,这是一个有趣的现象。曾经,华为在手机产业只是无名小辈,现在它却跻身于供应商的行列,华为智能手机的销量直线攀升。巨大的成功无疑可以增强公司的实力,帮助公司在各个不同的价格点推出一流的Andorid手机。


反观苹果,在未来的一年里,iPhone销量预计会下降。虽然苹果差不多统治了高端智能手机市场,但从许多方面来看,华为却开发了可以和苹果针锋相对的产品。

近一段时间,华为P9智能手机的规格频频曝光,从各种消息来看,华为不甘心成为苹果的替代者,在许多关键领域,华为手机完全有可能超过iPhone 6s和6s Plus。

在即将推出的iPhone 7 Pro上,的看点可能就是双镜头摄像头。遗憾的是屏幕较小的iPhone 7不会安装双镜头摄像头,iPhone 7 Plus也可能没有。这些手机要到9月才能推出。

华为将会推出3款P9智能手机,屏幕尺寸从5英寸一直延伸到6.2英寸,预计手机会安装双1200万像素摄像头,支持光学防抖、激光对焦功能。当iPhone 7上市时,它所采用的技术将不是的。

更好的显示屏、更强大的电池和更苗条的机身

P9和P9 Lite预计会安装5.2英寸显示屏,分辨率1920x1080。再看看iPhone 6s,它安装的是4.7英寸显示屏,分辨率1334x750。P9 Max预计会安装6.2英寸显示屏,分辨率2560x1440。5.5英寸iPhone 6s配备的是1920x1080屏幕。

更有趣的是电池。华为准备为P9和P9 Max装备大容量3000毫安电池,就连低配版的P9 Lite也会安装2500毫安电池。iPhone 6s可怜得多,电池容量只有1715毫安。

不只如此,P9系列手机比iPhone 6s和iPhone 6s Plus还要薄。6s和6s Plus的厚度分别为7.1和7.3毫米,而华为P9据说只有6.4毫米厚。

苹果应该提供更强大的硬件

没错,在一些领域苹果iPhone 6s和6s Plus的硬件是的,比如A9处理器和3D Touch子系统,但在某些严重影响用户体验的领域苹果却在原地踏步。

苹果知道自己的品牌很强大,知道iOS无与伦比,但是在本次产品循环中我们看到苹果正在苦苦挣扎,在高度竞争的市场中,仅仅依赖一些关键技术根本行不通。我担心的是:苹果可能变得越来越自大了,对自己在市场上所处的地位太自信了,它可能会被华为打个措手不及。

在iPhone 7系列手机上,苹果需要提供的硬件。在整个手机生命周期内,它的硬件必须处在位置,也许苹果可以加快旗舰iPhone的推出速度。如果没有一系列“”的手机,后果将是严重的。

标签: 华为 智能手机 苹果

相关阅读

·   光纤衰减器和光纤适配器一样吗,ic... 2024-04-29

·   陶瓷放电管有哪些作用,中国电子元... 2024-04-29

·   如何降低开关电路中可控硅的故障率... 2024-04-29

·   光电晶体管和光电二极管怎么选,购... 2024-04-26

·   如何确认射频巴伦类型,电子元器件... 2024-04-26

·   多路复用器是解码器吗,电子元器件... 2024-04-26

·   挑选FIFO存储器要关注的性能,电子... 2024-04-26

·   模块化连接器怎么安装,电子元器件... 2024-04-26

·   电子元器件采购网站能买到哪些电子... 2024-04-26

·   限位开关出现故障怎么处理?元器件... 2024-04-24

·   电子元件网好不好用?在这里买电子... 2024-04-24

·   为什么传感器价格相差较大?电子元... 2024-04-24

·   好的光线衰减器有哪些特点?电子元... 2024-04-24

·   延迟继电器出现误差的原因是什么?... 2024-04-24

·   仿真器和烧录器有什么区别?ic元器... 2024-04-24

·   ic芯片采购的注意事项是什么?如何... 2024-04-24

·   LVDS芯片有哪些特点?看ic电子交易... 2024-04-24

不同意
同意并继续