详情页
首页>资料大全>企业资讯
纽扣电池cr2032和2025可以通用吗
网络整理    发表于   2020-03-12

CR2025电池:其中C-以锂金属为负极,以二氧化锰为正极的化学电池体系,R-表示电池的形状为圆柱形,如果是方形则F替代,20代表此款电池的直径是20mm,25代表此款电池的厚度为2.5mm。标称电压为3.0V,端点电压(endpointvoltage)为2.0V,额定容量为140-170mAh不等。

CR2032:锂二氧化锰电池,其命名是按IEC的标准命名。其中C-表示以锂金属为负极,以二氧化锰为正极的化学电池体系,R-表示电池的形状为圆柱形,如果是方形则F替代;20表示电池的直径是20mm,32代表电池的高度为3.2mm。标称电压为3.0V,端点电压(endpointvoltage)为2.0V,额定容量为200-240mAh不等。

纽扣电池cr2032和2025区别

1、电池容量不同,前者为2100mAh后者为150mAh。

2、续航时间不同,电池2025的续航时间比较长。

3、尺寸不同,纽扣电池2032比2025尺寸大一些。

4、重量不同,电池2032比2025略微重。

纽扣电池cr2032和2025可以通用吗

不能通用。厚度不同,填充的活性材料量也不同,也就是容量大小不同。

可能会出现接触不良,无法供电,不排除电池没电的可能。

从理论上来说使用2025可以的,因为2025和2032都是属于扣式锂锰电池,电池的放电曲线基本一样,只是外型上2032的高度为3.2MM,而2025的为2.5MM,容量2032的为210MAH,2025为150MAH,所以只要放电池的电池座能够把2025固定好,用是没有问题的,不过好还是用CR2032电池。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

标签: 纽扣电池

相关阅读

·   锂电池起火的原因有哪些... 2020-05-20

·   直流稳压电源使用攻略 2020-05-18

·   单晶硅与多晶硅电池衰减特性... 2020-05-15

·   确保锂电池容量和寿命的注意事项... 2020-05-15

·   开关电源的种类与应用方向... 2020-05-15

不同意
同意并继续