激活失效的免维护蓄电池的方法是需要添加新的电解液。
检查一下蓄电池电瓶是不是缺少电解液,(当然也可以先检查下是否存在短路现象造成的)要是电解液干了就先加蒸馏水,加够以后不要把电瓶的加液冒盖上,然后再进行下一步。
“激活”—找一个220V/200W的普通白炽灯和电瓶串联起来(不用管正负极性)接到家里220V的交流电源上看看灯泡是不是能正常发光,如果能正常发光就继续通电1分钟左右再断开电源,稍等几分钟再次接通一分钟,如此反复3~5次后再将电瓶接到充电器上进行正常充电15小时就可以。
蓄电池的组成
蓄电池它主要由外壳、盖子、加液孔塞、连接板、接柱、极板隔板和电解液等组成。
(1)极板:极板又分为正极板和负极板,在灯尽正、负极板的上端分别安装着一根横连着的铅条,组成极板组。正极板上的活性物质为二氧化铅,呈棕红色;负极板上的活性物质为纯铅,呈青灰色。负极板比正极板多一块,这样可以将每一块正极板都放在负极板的中间,以减轻正极板在电化学反应中的变形。
(2)隔板:隔板夹在正、负极板之间,可以防止正、负极板短路,但它又具有多孔性,以保证电解液能畅通无阻。一般隔板用松木板经过化学处理制成,但也有用多孔塑料板、多孔橡胶或玻璃纤维板等制成的。
(3)外壳:外壳的材料为塑料,底部有突起的加强筋,用以支持极板组,避免容器内的沉淀物粘结在极板上造成短路。
(4)盖子:盖子装入外壳中,周边用沥青密封,盖子上有三个通孔,正、负极板接柱从两边的孔中伸出,加液孔塞装在中间孔上,加液孔塞上有通气小孔。
(5)接柱:一个蓄电池有两个接柱,与正极板相连的叫正接柱,刻有“+”,接火线;与负极板相连的叫负接柱,刻有“-”,接搭铁线。通过正、负接柱与外部电路相通。
蓄电池的工作原理是什么
普通蓄电池的工作过程是一个化学能与电能相互转换的过程。当蓄电池的化学能转化为电能向外供电时,称之为放电过程。当蓄电池与外界电源相联而将电能转化为化学能储存起来时,成为充电过程。
1.电动势的建立:正极板上二氧化铅电离为正四价铅离子和负二价氧离子,铅离子附着在正极板上,氧离子进入电解液中,使正极板具有2.0V的正电位;负极板上的纯铅电离为正二价铅离子和两个电子,铅离子进入电解液中,电子留在负极板上,使负极板具有-0.1的负电位。因此,正、负极板间有2.1V的电位差。
2.放电过程:在电位差的作用下,电流从正极流出,经过灯泡流回负极,使灯泡发光。正极板上的正四价铅离子与电子结合生成正二价铅离子,进入电解液再与硫酸根离子结合生成硫酸铅(附着在正极板上);负极板上,正二价铅离子也同硫酸根离子结合生成硫酸铅(附着在负极板上)。
3.充电过程:充电时,外接直流电源的正极接蓄电池的正极板,电源的负极接蓄电池的负极板。当直流电源的电动势高于蓄电池的电动势时,电流将以放电电流相反的方向流过蓄电池。
正极板上,正二价铅离子失去2个电子成为正四价铅离子,再与水反应生成二氧化铅,附着在正极板上,电位升高; 负极板上,正二价铅离子得到2个电子生成一个铅分子而附着在负极板上; 从正、负极板上电离出来的硫酸根离子与水中的氢离子结合生成硫酸。
云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。
(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)