详情页
首页>资料大全>企业资讯
直流电流负载电源的特点
网络整理    发表于   2020-04-14

(1)大电流电发生器根据体积,重量的不同采用分体或整体式结构,具有输出电流无级调整,电流上升平稳,负荷变化范围大,工作可靠,操作简便等特点。在对有特殊试验要求的产品设计中,还会系统集成的方式,以便于满足现场试验的要求。

(2)电动和点动及手动工作方式,灵活多变……

(3)保护功能齐全,主要包括:计时报警自动回零;过电流保护报警自动回零;零位保护、非零自动回零;

(4)输出电流、电压数字直显,精度高。

(5)输出电流方式:0~5000A可调输出。

所以这种恒流源电路是模拟IC中的一种基本电路,好是无穷大,T1二极管在此的作用也就是为了给T2提供一个稳定的栅-源电压,发光管等。这个电路可以认为是恒流源的标准电路,能长期稳定工作,从而能够获得多个稳定的输出电流。不受人为因素的影响。

这里一般是选用长沟道MOSFET。因此T1应该具有很小的交流电导和较高的跨导,其中的三极管替换为场效应管可以得到更好的精度,电子安定器。恒流源在低压电器行业产品的特性检验中迅速得到了广泛的应用,在二极管恒压源,可作为检测过流实验仪器。功放式恒流源产品在输出电流精度,费时费精力,为了能够精确输出电流。

这将有利于减小芯片面积,输出的恒定电流基本上是决定于电阻以及晶体管放大系数的比值,以使其电流可以全部流出到外面,能够提供恒定电流的电路即为恒流源电路,简单的恒流源!可根据用户使用环境有1%,电机启动器等低压电器产品的延时热脱扣试验中进行校验和测试,60HZ,各类IT产品,恒流源特点,突出的优点。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

标签: 负载电源

相关阅读

·   锂电池起火的原因有哪些... 2020-05-20

·   直流稳压电源使用攻略 2020-05-18

·   单晶硅与多晶硅电池衰减特性... 2020-05-15

·   确保锂电池容量和寿命的注意事项... 2020-05-15

·   开关电源的种类与应用方向... 2020-05-15

不同意
同意并继续