企业在采购电感时需考虑的重要内容较多,尤其是电感的尺寸以及电路板面积、性能以及品牌服务等等,由于这些数据都会影响到设备安装之后的性能,故在挑选当中需着重考虑这些问题,那么选择贴片电感时要把握哪些因素呢?
1、电感器量数值是否准确
电感在选购当中所需要关注的一个主要因素就是电感器量数值是否准确,通常电感量应与电路的要求是完全相同的,而数值是否准确则意味着后期的使用是否能够得到良好性能,如果说电感量太大或者太小的情况下就需要将线圈数进行减少来达到相应的要求,与此同时还要注意对磁芯线圈进行调试直到进入到中间位置之后在进行测量,如果当中的电感量相差比较大的话则可以采取串联等不同的方法进行解决。
2、整体的耐压性防潮性如何
在特殊场景之下使用电感时还要注意对整体的耐压性以及防潮性来进行综合评判,因为耐压性比较好的电感防潮的性能也会相对比较好,这种电感主要就是采取较高压铸工艺所生产的所以整体的性能会非常好,同时这种电感在选择的时候还要注意结合焊盘的尺寸来进行,如果说使用一些带有引脚的电感器的话还要注意提前明确相关的参数,因为如果参数不明确后期的安装可能会遇到很多问题。
事实上贴片电感在选择时主要考虑的就是品质因数,其是非常重要的一个电感质量参考数值,通常在监测当中如果电感的固定频率出现不稳定情况在意味着性能一般,反之如果在固定频率的电压工作当中品质因数出现增高则意味着损耗小且效率低,这样的电感性能会相对较好一些。
(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)