2013年消费者电子展(CES 2013)将于下周二正式召开,作为每年重要的科技产品展览会之一,CES上从不缺乏大型企业的尖端产品。目前,各大媒体陆续启程赴拉斯维加斯报道本次展会。那么,从电视、智能手机、数码相机、游戏、PC等多个细分行业出发,今年的展会又有哪些新东西呢?以下投影时代网为大家整理出的CES 2013热门看点:
一、透明屏幕电视
近三星传出了一张照片,关于其将在2013年CES上的一件展品引起了广泛的关注,但目前还不清楚我们应该称之为透明电视还是透视电视。
这款21.6寸的电视机具备1:1长宽的面板,基于传统的电视机制造技术生产,采用unusually-shaped 透明显示 ,但是外媒称,这可能并不是三星的首款unusually-shaped透明显示电视机。此外各媒体没有透露更多的消息,大家也只有在2013电子消费展上才能一探究竟了。
除了透明电视外,很多家电厂商也将会在2013年CES展中展出各自的新品智能电视。随着4K电视的出现,越来越多的厂家前仆后继,在超高清的电视行业中互相角逐,而对于传统电视来说,好像有不少国内外企业看上了这块蛋糕,随着彩电领域中的竞争加剧,传统电视行业面临着洗牌的风险,未来的电视行业必将朝着一个新方向发展。
二、超级本触摸本
触摸板的手势操作在笔记本的使用中早已司空见惯了,不过美国新思(Synaptics)打算在Windows 8发布时为系统提供更好的触控体验。新思正努力提升用户体验而推出了的ForcePad技术。这项技术除了为触控板带来触摸以及多点手势操作的提升之外,还添加了对力检测的支持。款采用ForcePad触摸板技术的笔记本会与CES 2013上露面。
ForcePad采用压力跟踪,替代传统的鼠标点击,可有效减少触控板的厚度。传统的触控板仅提供某一种力度的手指滑动和按压,但ForcePad会不断调整其自身对用户触摸按压力度的考察,适应用户的使用习惯,为用户提供的触控体验。ForcePad多支持5点触控,新思为开发者提供了五点触控手势操作,提升Windows 8和其应用的体验。
三、手机应用跨界汽车
手机是一个庞大的行业,相信一个家庭中至少有一人拥有手机。但是,当手机与你的电视连接在一起时,它们能有多好的表现呢?跟汽车连在一起时呢?跟住宅连在一起时呢?在2012年中,表现不怎么好。但在2013年,会有数十家甚至是数百家公司会致力于改变这种情况。
各大手机厂商不仅会推出自己的智能新品手机,而且还将努力扩展手机的应用功能,增加手机的使用范围。通过福特Sync和利维奥Connect等车载应用平台,手机上的应用能将自己的“势力范围”拓展到汽车仪表盘上。一些软件厂商还希望开发用于电视收看的第二显示屏应用,这个类别的应用将在2013年中实现重大扩张(有可能带来重大变革)。正如自动恒温器Nest所证明的那样,用手机来控制照明和热量并不一定会是个昂贵的命题。
这一切都意味着,移动正在将其“势力范围”向消费电子展传统上所展示的技术拓展:音频、视频、家庭自动化和汽车电子等。这不仅是一种重大的趋势,同时也是消费电子展能在未来的几年时间里保证自己不会落伍的方式之一。
四、蓝牙喇叭和Lightning接口
消费电子展开始是作为A/V(音频/视频)展会而诞生的,但在“A”(音频)这一方面已经慢慢退化。在2012年中,Jawbone Jambo成为移动音频这一新领域中的“旗手”,那是一种简单的蓝牙喇叭,能与手机、平板电脑或个人电脑配合使用。这个类别的产品正在不断增加,因此预计今年的消费电子展上将会出现数十种乃至数百种无线扬声器,所有这些产品都会自称是方便、时尚和音质好的。
虽然无线 音频产品 已经成为众人关注的焦点,但有线充电底座仍旧占据一席之地,尤其是由于手机不能自我充电。苹果的Lightning接口已经让这个类别成为令人感到震惊的产品,而配件厂商现在正努力试图发布兼容Lightning的底座。这些很有特点的新产品很可能会在2013年消费电子展上纷纷亮相。