详情页
首页>资料大全>技术专题
CES:华为索尼中兴揭示智能手机五大发展趋势
飞象网    发表于   2013-01-14
国际数据集团通讯社报道,2013年,为保持竞争力,高端智能手机应配置5英寸全高清屏幕及1300万像素摄像头——如果在本周拉斯维加斯举行的国际消费电子展上展出的产品是先进的移动设备的代表。

消费电子展可能不是展示新款智能手机的圣地,但今年的展会赢来了 索尼 、 中兴 通讯和 华为 等公司提供的多款有趣的产品,这些产品预示了从去年年底开始的一些硬件趋势,包括采用全高清5英寸屏幕。

虽然消费电子展上推出的智能手机在许多方面颇为相似,但供应商正在想方设法让自己的产品独树一帜。例如,华为的AscendD2配置了一块容量为3000毫安时的电池,索尼的XperiaZ使用了高动态范围(HDR)视频及图像成像技术,而中兴通讯GrandS机身的厚度只有6.9毫米。

电子展揭示的五大主要趋势包括:

全高清5寸大屏幕

继宏达DroidDNA(即蝴蝶)后,索尼XperiaZ、华为AscendD2和中兴Grand S均配置了5英寸大屏幕,分辨率为1920×1080像素。

此外,阿尔卡特也将在拉斯维加斯展会上推出其全高清5英寸智能手机:OneTouch和Vizio。

更大的屏幕和更高的分辨率已经成为供应商说服消费者购买其新设备时所强调的主要特点,而三星电子GalaxyNote系列的成功已经表明,这是用户的兴趣所在。初的GalaxyNote配置了一个5.3英寸屏幕,而随后的NoteII的屏幕则增至5.5英寸。

在消费电子展上,华为还推出了AscendMae,该设备拥有一个6.1英寸的显示屏,但屏幕的分辨率较低,只有1280×720像素。

屏幕更大和像素更高所引发的一种担忧是电池使用寿命的缩短——用户对DroidDNA的褒贬不一便是好的证明。XperiaZ和AscendD2的电池容量分别为2330毫安时和3000毫安时,均高于宏达Droid DNA电池2020毫安时的容量。

四核处理器

智能手机厂商有望在今年全部采用四核处理器。

XperiaZ和GrandS均采用高通SnapdragonS4 Pro处理器,而华为的Ascend D2则选择使用该公司内部开发的四核处理器。

处理器制造商们也纷纷在展会上亮相:高通、英伟达(Nvidia)和意法爱立信(ST-Ericsson)均推出四核处理器。

高通Snapdragon800处理器的性能优于SnapdragonS4Pro处理器(高出75%)。此外,该处理器还为LTE和802.11ac标准提供集成支持。款使用该处理器的智能手机将于今年下半年开始出货。

高通公司的处理器将与英伟达的Tegra4展开竞争,后者是款采用ARMCortex-A15架构设计的四核处理器。Cortex-A15已经用于Nexus10平板电脑中(该版本采用双核处理器)。

电池节能计划

高分辨率大屏幕加四核处理器的组合并不意味着电池寿命长。但是,除了为其智能手机配置寿命更长的电池外,索尼和华为还通过节能功能延长电池的使用时间。

索尼的电池耐力模式(BatteryStaminaMode)提高了手机待机时间——通过在屏幕进入休眠状态时自动关闭耗电应用程序并在屏幕再次启动后启动这类应用程序。索尼公司指出,用户安装的应用程序越多,这一功能的效果越显著。

华为通过自动关闭不进行数据传输时的发射机电路降低电池消耗,从而使AscendD2的待机时间更长。









































标签: 华为 索尼 中兴 Mouser采购 电子研发 Digikey采购 小批量芯片 芯片代购

相关阅读

·   光纤衰减器和光纤适配器一样吗,ic... 2024-04-29

·   陶瓷放电管有哪些作用,中国电子元... 2024-04-29

·   如何降低开关电路中可控硅的故障率... 2024-04-29

·   光电晶体管和光电二极管怎么选,购... 2024-04-26

·   如何确认射频巴伦类型,电子元器件... 2024-04-26

·   多路复用器是解码器吗,电子元器件... 2024-04-26

·   挑选FIFO存储器要关注的性能,电子... 2024-04-26

·   模块化连接器怎么安装,电子元器件... 2024-04-26

·   电子元器件采购网站能买到哪些电子... 2024-04-26

·   限位开关出现故障怎么处理?元器件... 2024-04-24

·   电子元件网好不好用?在这里买电子... 2024-04-24

·   为什么传感器价格相差较大?电子元... 2024-04-24

·   好的光线衰减器有哪些特点?电子元... 2024-04-24

·   延迟继电器出现误差的原因是什么?... 2024-04-24

·   仿真器和烧录器有什么区别?ic元器... 2024-04-24

·   ic芯片采购的注意事项是什么?如何... 2024-04-24

·   LVDS芯片有哪些特点?看ic电子交易... 2024-04-24

不同意
同意并继续