详情页
首页>资料大全>技术专题
ADI发布第三代iSensor+MEMS惯性测量单元
电子工程专辑    发表于   2011-12-06

 Analog Devices, Inc. (ADI),近正式全面推出第三代iSensor MEMS IMU(惯性测量单元)ADIS16488,这是一款战术级10自由度(DoF)传感器,在单封装中集成一个三轴陀螺仪、一个三轴加速度计、一个三轴磁力计和一个压力传感器。新款MEMS IMU提供稳定、完整的集成传感器套件,支持高性能导航和平台稳定控制应用的严格要求。除了重要的战术级(低于10°/小时)零偏稳定度以外,在重力加速度效应、温度系数和带宽等一般更重要的特性方面,ADIS16488同样超过所有其它同类陀螺仪/IMU产品,改善多可达100倍。此外,在对线性加速度和振动加速度抑制方面,新款iSensor MEMS IMU甚至超过传统军用级IMU。每个器件均要经过独特而全面的工厂校准,能够在恶劣的环境下提供无与伦比的精度;相对于典型的运动传感器开发,设计的复杂度、时间、成本和风险大大降低。

ADI公司MEMS/传感器技术部iSensor业务开发经理Bob Scannell表示:“工业、军用和医疗设备的设计工程师要求精度极高的运动检测和控制,来支持稳定或导航应用。ADIS16488战术级IMU提供的性能水平以前只有不限预算的设计才能获得。相比于传统高端IMU,ADIS16488在零偏稳定度和角度随机游走等关键指标的性能与之相当或更好,而对振动校正、线性度和带宽等一般更重要的参数,ADIS16488能够提供更优越的性能,并且功耗仅为其1/4,成本仅为其1/10。”

有关ADIS16488 iSensor 10自由度MEMS IMU的更多特性

ADIS16488 iSensor 10自由度 MEMS IMU是一款完整的惯性测量系统,实现了ADI公司高性能iMEMS技术与传感器信号处理技术的完美结合,提供优化的10自由度动态性能。它完全自主工作,包括所有嵌入式补偿,通电后500 ms就能从SPI接口获得有效数据。所有校准均在工厂完成,嵌入式滤波和其它诊断由ADI Blackfin处理器控制的可配置接口进行调整,因而设计集成的大部分时间和风险得以消除。

ADIS16488 iSensor 10自由度MEMS IMU主要特性

●陀螺仪零偏稳定度: 6o/hr

●陀螺仪动态范围: 450°/s

●陀螺仪角度随机游走:0.3°/rt-hr

●陀螺仪噪声:0.005o/s/√Hz rms

●非线性: 0.01%

●偏置温度系数: 0.0025°/s/oC

●灵敏度温度系数: 35ppm/oC

●加速度计零偏稳定度:100ug

●加速度计动态范围: ±18g

●X/Y/Z对准精度: 0.05°

●带宽: 330Hz

●磁力计动态范围:±3.5高斯

●气压计动态范围:10 - 1200 mbar

标签: ADI FPGA 压力传感器 Digikey代购 芯片代购 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

相关阅读

·   光纤衰减器和光纤适配器一样吗,ic... 2024-04-29

·   陶瓷放电管有哪些作用,中国电子元... 2024-04-29

·   如何降低开关电路中可控硅的故障率... 2024-04-29

·   光电晶体管和光电二极管怎么选,购... 2024-04-26

·   如何确认射频巴伦类型,电子元器件... 2024-04-26

不同意
同意并继续