详情页
首页>资料大全>技术专题
RS供应新型mbed应用板
EEWORLD    发表于   2013-02-27

 


    中国上海,2012 年2月26日讯 –– 的电子与维修产品高端服务分销商Electrocomponents plc集团公司(LSE:ECM)旗下的贸易品牌RS Components公司宣布推出一款新型mbed应用板。


    基于mbed开发者平台,新款mbed应用板包含了一系列连接器和外部接口,无需附加板卡,从而为工程师节省了宝贵的时间。

    信用卡大小(54mm x 86mm)的新款应用板是专门为mbed NXP LPC1768型微控制器模块的使用而设计的。多功能的配置使新型应用板能够在保证小的板卡尺寸的同时,限度地支持不同类型的潜在实验和工程项目。


    新款mbed应用板提供了一系列令人期待的特性,诸如128x32图形液晶显示器、三轴加速器、温度传感器、伺服电机接头、PMW控制的LED灯、ZigBee插槽、Wi-Fi及蓝牙等无线网络连接、以太网和USB连接器、扬声器及I/O音频插孔等。


    RS Components公司技术运营总监Mark Cundle表示,“这款新型应用板是mbed系列中重要的新成员,它能帮助设计师获得基于ARM技术的编程体验。这款专为mbed NXP LPC1768设计的新模块能够为工程师的程序设计节省大量时间,其广泛的互连特性也有助于推动物联网及其相关的一系列应用。”

标签: 元器件芯片采购 元器件芯片采购网 元器件芯片代购网 芯片采购网 元器件搜索平台

相关阅读

·   光纤衰减器和光纤适配器一样吗,ic... 2024-04-29

·   陶瓷放电管有哪些作用,中国电子元... 2024-04-29

·   如何降低开关电路中可控硅的故障率... 2024-04-29

·   光电晶体管和光电二极管怎么选,购... 2024-04-26

·   如何确认射频巴伦类型,电子元器件... 2024-04-26

不同意
同意并继续