详情页
首页>资料大全>技术专题
谈谈做手机芯片的那些公司、那些技术
OFweek电子工程网    发表于   2013-03-07
  • 手机芯片 生产厂商众多,生产的手机芯片更是种类繁多。为我们所熟知的芯片厂商主要有高通、三星、联发科(MTK)、英伟达、英特尔、博通、苹果、海思、德州仪器、Marvell、爱立信、展讯等等。而在这些厂商中,除了英特尔使用x86架构之外,其他公司基本上都在使用ARM架构,由于ARM架构价格便宜,低功耗,性价比高,所以得到广大厂商的支持。

    两种架构各有特点,ARM架构是开源架构厂商只要向ARM购买产权即可使用;而x86架构属于私有架构,它的特点就是性能高,但是缺点是功耗比较大,价格偏高。各个公司产品如下:

    一、展讯:是地道的国产公司,目前市场上主要的产品有SC8810和SC6820两款入门级智能手机芯片。SC8810 和SC6820采用1GHz CortexA5处理器, 40纳米制程工艺、Mali 400 GPU和电源管理单元。均是面向低成本智能手机市场。由于能给手机生产商提供完整手机技术方案,是一般没有核心技术的国产手机常用芯片之一。

    二、爱立信的STE 9500是一枚主频1GHz ARM Cortex-A9架构的双核处理器,并搭配Mali400图形处理芯片,其性能不亚于MT6577,但市场上应用并不是很多。爱立信将于近期推出一款处理速度打3GHz的的NovaThorTM L8580智能手机平台,爱立信首席执行官表示,该产品集成若干项市场上先进的技术,包括意法半导体的28nm FD-SOI制造工艺,在处理速度、功耗和整体性能方面,新一代平台创造了一个真正的业界记录——将CPU速度提升35%,同时GPU和多媒体加速器提速20%。手机市场越来越大,爱立信的声音却是越来越微弱了,和其他厂商似乎还有很大差距的。

    三、Marvell :这几款芯片将是美满在13年上半年的主打的几款芯片PXA988/ 986 /1088;PXA988/986,处理器为高达1.4GHz的双核ARM Cortex A9,拥有1080p编解码能力;PXA1088四核ARM Cortex-A7架构的。可以轻松实现1080p视频编码和解码。

    四、德州仪器:OMAP4470 1.5GHz Cortex-A9双核智能多核心处理器,降低功耗,提高实时响应能力。384MHz PowerVR SGX544图形核心,图形性能可达到OMAP4430的2.5倍。;支持3屏高清输出,QXGA(2048x1536)分辨率,HDMI 3D立体支持。双通道LPDDR2 466MHz内存,更高内存带宽。其性能从配置上就明显高于三星的猎户座。

    五、海思:

    K3V2四核处理器是12年初业界体积小的四核A9架构处理器。他是一款高性能CPU,主频分为1.2GHz和1.5GHz,是海思(华为子公司)自主设计,采用ARM A9架构40NM制程。采用手机芯片中端的64bit带宽DDR内存设计来充分释放四核的性能;K3V2还只是单纯的CPU+GPU,并没有集成无线模块。电子产品尤其是拥有核心技术的产品总感觉国产的和别人的还有很大差距,毕竟在技术上还是有一定的差距的,希望国产能够迅速崛起。海思的这枚芯片市场反应貌似还不是很大;很期待海思的下一代K3V3能够有良好的表现。

  • 标签: 手机芯片 芯片技术 ICkey芯片代购网 ICkey芯片交易网 小批量现货代购 大联大采购 大联大代购

    相关阅读

    ·   光纤衰减器和光纤适配器一样吗,ic... 2024-04-29

    ·   陶瓷放电管有哪些作用,中国电子元... 2024-04-29

    ·   如何降低开关电路中可控硅的故障率... 2024-04-29

    ·   光电晶体管和光电二极管怎么选,购... 2024-04-26

    ·   如何确认射频巴伦类型,电子元器件... 2024-04-26

    不同意
    同意并继续