详情页
首页>资料大全>企业资讯
谷歌支持x86?+Android+4.0+Andtel时代即将来临
电子工程世界    发表于   2011-12-26

今天早上据美国IT网站PCWorld报道,“一位知情人士透露,谷歌Android开发团队已经发布了可支持x86芯片架构的Android4.0.1源代码。”据了解目前这个版本的Android4.0可以支持采用代号为“Brazos”的低能耗x86芯片的平板电脑。Brazos平台通常用于上网本和低端笔记本电脑。而随后谷歌将会开发支持更多x86芯片的系统版本。 

众所周知之前的Android系统版本只支持ARM架构的芯片,不过面对微软Windows8的来势汹汹,谷歌自然不会示弱。在9月美国召开的Buildconference大会上微软证实了Windows8既可以支持x86机器的机器,同时也可以支持ARM架构。

而就在同一天Intel在美国旧金山举行的2011年度秋季信息技术峰会上展示了基于x86架构的Android系统平板电脑,同时宣布与谷歌展开合作。谷歌的Android系统负责人安迪?罗宾也在会上宣布“未来所发布的所有安卓版本都会支持英特尔x86架构”。而今天的这个消息也再次证实了谷歌所言非虚。Wintel联盟的时代已经解体了,而未来会是Andtel的时代吗?

虽然谷歌推出x86架构的Android4.0系统消息非常喜人。但更期盼什么时候ARM架构才可以安装Windows8操作系统,当然谷歌能够进入x86架构领域也是相当不错的,估计以后可以看到Win8和Android双系统的x86架构平板咯。

标签: 谷歌 x86 Android 4.0 AndtelMouser代购 芯片代购 小批量芯片代购 ICKEY IC代购