详情页
首页>资料大全>企业资讯
瑞萨电子USB+3.0-SATA3桥接SoC通过USB-IF认证
电子工程专辑    发表于   2011-12-28

 

高级半导体和解决方案的供应商瑞萨电子株式会社(以下简称“瑞萨电子”)日前宣布其超高速USB(USB 3.0)SATA3桥接单片系统(SoC)(部件编号μPD720230)已通过USB实施者论坛(USB-IF)的认证测试。瑞萨电子还宣布,AMD已测试和验证了与瑞萨电子面向外部存储设备的性能增强型UASP软件的芯片组兼容性。

USB 3.0实现了比前一版本快达10倍的数据传输速度,支持与外部存储设备进行更快速、更高效的数据传输。电子于2009年5月在业界率先推出全球首个USB 3.0主控制器。现在,瑞萨电子USB 3.0主控制器产品系列已被世界各地的客户广泛采用,总发货量现已超过4.5亿件。

USB是PC发展历史上成功的接口,使用数量超过100亿件,并且仍在以每年30亿件的速度增长。

之所以如此成功,其原因在于USB-IF认证器件的易于使用性、互操作性和出色质量。USB接口让我们在给PC添加外设时就像将电话插入电话插孔那样简单,并且,通过USB-IF持续的工程活动和全面的认证测试计划,现已实现轻松的USB连接。瑞萨电子相信,USB-IF认证是用户在做出购买高品质USB产品决策时的一个重要考量因素。

USB-IF总裁兼首席运营官Jeff Ravencraft表示:“USB-IF很高兴看到瑞萨电子的超高速USB-SATA3桥接单片系统通过认证。USB-IF认证有助于确保与数量不断增长的超高速USB产品的互操作性,以及无缝的使用体验。”

作为新定义的海量存储类协议,UASP(USB连接SCSI协议)允许海量存储设备更高效地运行,因此可以利用可用带宽增加的超高速通用串行总线(USB 3.0)接口。2009年12月,瑞萨电子推出了一款UASP驱动器,随后于2011年8月发布USB 3.0-SATA3桥接SoC(μPD720230),这是支持UASP的全球首款USB 3.0-SATA3桥接SoC。

瑞萨电子目前与的芯片组制造商开展合作,确保UASP软件兼容其芯片组。UASP驱动器不仅支持瑞萨电子μPD720200 USB 3.0主控制器及其后续产品(μPD720200A、μPD720201和μPD720202),而且还支持A70M和A75 AMD Fusion控制器集线器及其未来产品。

AMD副总裁兼客户机业务部总经理Chris Cloran 指出:“在当今的分散计算环境中,我们每个人都拥有多部计算终端,兼容性对客户而言必不可少。我们与瑞萨的合作,有助于确保为业界带来更出色的USB 3.0兼容性,这意味着AMD客户在我们的平台上使用USB时将能获得更积极的体验。 ”

展望未来,瑞萨将通过与英特尔的密切合作,增强UASP驱动器的行业支持和兼容性,确保完全兼容其大容量芯片组以及未来的SoC。

英特尔芯片组与SoC IP集团总经理Ahmad Zaidi表示:“英特尔很高兴就UASP驱动器兼容性与瑞萨合作,致力于确保世界各地的个人计算机买家获得强大的即插即用兼容性,以及USB 3.0提供的强劲性能。”

 

 

标签: 瑞萨电子 USB 3.0 SATA3桥接SoC USB-IF认证 Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续