详情页
首页>资料大全>企业资讯
晶豪科技将于IIC-2012展示USBoom技术
电子工程专辑    发表于   2012-01-04

晶豪科技股份有限公司(ESMT)将于明年IIC-2012展览会上提供完整的 USBoom 技术及无线基座解决方案。通过USB2/3接口电源,晶豪的USBoom技术可支持6Wx2 (8Ω)+12W(4Ω) 的瞬时输出功率。

晶豪科技音频功放产品线包含数字、模拟接口和USB装置,可以支持不同电视音频接口需求、完整电视和喇叭音频产品规划。高效能USB产品可以支持2Wx2 输出。近该公司正在重点推广薄型电视音响放大器芯片,低重音响及随身携带的电子产品。晶豪科技针对薄型电视音响放大器芯片,将陆续开发高功率的音响芯片及增加保护功能。另外,晶豪科技针对基座也会陆续推出各种解决方案。

晶豪科技从2007年起进入薄型电视音响功率放大器芯片领域,在2008年导入SONY Bravia LCD TV 并通过实体验证,2009年陆续被薄型电视控制芯片设计公司,如联发科技股份公司(MTK)及联咏科技股份公司(Novatek),采用并纳入公板设计当中。由于产品被纳入薄型电视控制芯片设计公司的公板设计,使得晶豪科技在音响功率放大器领域中拥有地位。目前晶豪科技主要的领域包括薄型电视音响功率放大器芯片、电源管理芯片及内存芯片的设计。

目前晶豪科技可提供内部工程师培训,关注员工职业发展以及技术成长,注重人才的相互吸引。晶豪科技还为客户提供了专业的技术团队,协助客户实时快速的解决问题,同时晶豪科技与客户之间维持着长期良好的伙伴关系,共同创造双赢的局面。

除晶豪科技外,IIC-2012现场将汇集众多优质技术厂商,于明年2月23-25日在深圳会展中心举行。

标签: IIC-2012 晶豪科技 USBoom技术 Digikey代购 芯片代购 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续