详情页
首页>资料大全>企业资讯
首尔半导体2011年营收首见衰退12%
电子工程世界    发表于   2012-01-05
韩国LED大厂首尔半导体受到全球景气低迷影响,不仅2011年下半营收表现不如上半年,且大幅下修2011年营收预估数至7,350亿韩元(约6.35亿美元),下修后的营收较2010年减少12%,为该公司成立以来首见衰退。

若以产品类别来看,首尔半导体2011年营收预估值下修幅度者为LED TV背光,占整体下修总额72%,相对的,照明应用仍维持3,000亿韩元以上预估值。未来上述两类产品发展动向为,LED TV用背光封装元件将以扩大发光角度及提升亮度为主,以降低LED使用颗数至30~40颗;在照明应用方面,则强调其LED功率因素达0.95以上,可较一般LED再节电2分之1。

首尔半导体除强化自身产品功能外,亦朝产业链上、下游端扩大发展。以集团内上游LED芯片厂商Seoul Opto Device为例,内制化比重由2010年3成提升至2011年的6成。下游方面,照明应用客户达1,500个、遍及50个国家,显示器LED背光客户亦涵盖韩国、日本、台湾、大陆主要业者。由上述可知,该公司藉由“多元化”经营方式,维持产业竞争力。

标签: 首尔半导体 LED Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续