详情页
首页>资料大全>企业资讯
Marvell取代英特尔成为谷歌电视芯片供应商
电子工程世界    发表于   2012-01-06

 

北京时间1月6日早间消息,Marvell周四宣布,该公司的ARM处理器将被用在下一代谷歌电视产品中,这将有助于该公司拓展互联设备市场。

谷歌电视产品此前采用英特尔处理器。而谷歌目前正推动这类产品的价格下降,吸引更多用户使用。代谷歌电视帮助用户通过电视机和机顶盒上网,但这一代产品未能获得用户的广泛接受,并遭到主流电视网的抵制。代谷歌电视价格较高,用户界面复杂,因此用户更愿意购买苹果的Apple TV或Roku机顶盒等产品。

谷歌希望通过与Marvell的合作,以具有吸引力的价格推出性能强大的产品,推动制造商和设备生态系统的发展。对Marvell来说,这一合作将使该公司进入新的市场,并与谷歌结为更紧密的关系。

Marvell联合创始人戴伟立表示:“目前消费者的工作和生活方式已有很大不同。我们所做的是使普通电视机和机顶盒实现创新,使这些设备更加智能。”谷歌与Marvell之间的合作协议不具有排他性,其他半导体厂商也可以为谷歌电视提供处理器。不过Marvell表示,该公司将拥有优势。

谷歌电视业务主管马里奥·奎罗兹(Mario Queiroz)表示:“我们希望,谷歌电视能支持多种芯片,正如我们在手机上所做的一样。”奎罗兹表示,谷歌已决定与ARM处理器厂商合作,而不再采用英特尔的x86处理器,以降低产品成本,同时提供足够好的性能。他表示:“ARM架构将是电视机的一种重要架构。”

奎罗兹拒绝透露处理器价格信息,以及是否已有相关产品开发完成。不过他表示,谷歌选择与Marvell合作是由于该公司的技术,对电视机市场的兴趣,以及芯片的价格。

戴伟立表示,第二代谷歌电视将比代产品更加成功,而Marvell的Armada 1500处理器将可以给谷歌电视产品带来主流的价格。该处理器在单片芯片上集成了多种功能,因此降低了成本。

戴伟立表示:“问题的关键与智能手机类似,你需要使谷歌电视产品的价格成为主流。你需要所有期望的功能,但价格应当合适。”Marvell表示,采用该公司处理器的谷歌电视产品将于今年上半年面市,但拒绝透露哪家厂商将生产下一代谷歌电视。
标签: Marvell 英特尔 谷歌 电视芯片 Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续